Übersicht | "Hängewaage"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Burg-Wächter 4003482760000 |
ab € 12,23* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,60* pro Stück |
| |
|
|
ab € 45,47* pro Paket |
| |
Hängewaage HCB 0.5T-3 Wägebereich 500 kg (8 Angebote) Hängewaage HCB, Handliche Hängewaage für erhöhte Lasten. Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 - Lose Lastaufnehmer und EN 61010-1 - Elektrische Sicherh... |
|
ab € 138,30* pro Paket |
| |
Hängewaage, 15 kg/10 g, HDB 10K-2XL (10 Angebote) Hängewaage, HDB 10K-2XL, Kern - Waagen HDB 10K-2XL Hängewaage Max 15 kg: d=0,01 kg Features * Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer)... |
|
ab € 55,29* pro Paket |
| |
|
|
ab € 43,35* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 43,14* pro Paket |
| |
|
|
ab € 48,84* pro Paket |
| |
KERN Hängewaage HCB 20K10 (11 Angebote) KERN Hängewaage HCB, bis 20 kg, d = 10 g einsetzbar z.B. als Kontrollwaage in Produktion, Lager, Qualitätskontrolle und Versand Hold-Funktion - bequemes Ablesen des Wägewerts automatisch bei Wägest... |
|
ab € 76,67* pro Paket |
| |
|
|
ab € 67,34* pro Paket |
| |
Hängewaage, 30 kg/20 g, HDB 30K-2XL (10 Angebote) Hängewaage, HDB 30K-2XL, Kern - Waagen HDB 30K-2XL Hängewaage Max 30 kg: d=0,02 kg Features * Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer)... |
|
ab € 55,57* pro Paket |
| |
Hängewaage HCB 1T-3 Wägebereich 1000 kg (11 Angebote) Hängewaage HCB, Handliche Hängewaage für erhöhte Lasten. Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 - Lose Lastaufnehmer und EN 61010-1 - Elektrische Sicherh... |
|
ab € 167,82* pro Paket |
| |
|
|
ab € 83,74* pro Paket |
| |
Hängewaage, 6 kg/5 g, HDB 6K-3XL (11 Angebote) Hängewaage, HDB 6K-3XL, Kern - Waagen HDB 6K-3XL Hängewaage Max 6 kg: d=0,005 kg Features * Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) u... |
|
ab € 55,29* pro Paket |
| |
Weitere Informationen zum Thema Hängewaage | | | Hängewaage - die mobile Waage
Waagen sind ein wichtiger Bestandteil der Fertigung und des privaten Bereichs. Nicht nur in der Küche müssen Zutaten abgewogen werden, auch in Landwirtschaft, bei Hebammen oder der industriellen Fertigung sorgen sie für exakte Ergebnisse. So verschieden die Einsatzgebiete sind, so verschieden sind auch die Waagen. Für den mobilen Einsatz bis zu fünf Tonnen sind Hängewaagen unschlagbar. Sie lassen sich an Decken oder Kränen befestigen. Einige Modelle sind auch mit einem Griff für das Wiegen per Hand ausgestattet.
Waagen sind Gewichtsmessgeräte
Waagen sind Messgeräte, mit deren Hilfe das Gewicht eines Objektes bestimmt werden kann. Bereits im fünften Jahrhundert vor Christus wurden sie in Ägypten verwendet. Die Balkenwaagen halfen, das Gewicht eines Gegenstandes durch den Vergleich mit der bekannten Masse eines Wägestücks zu vergleichen. Über die Jahrhunderte hinweg wurden die Waage perfektioniert und Gewichtseinheiten normiert. Heutzutage ist das Standardgewicht in Deutschland das Kilogramm. Das Gewicht eines Objektes wird meist elektromechanisch bzw. elektronisch bestimmt. Elektronische Waagen messen anhand der Verformung einer Feder oder eines Biegebalkens die Gewichtskraft, also die Kraft, die ein Objekt mit seinem Gewicht bewirkt.
Einsatzbereiche der Hängewaagen
Hängewaagen sind mobile Waagen für den Einsatz im industriellen und privaten Bereich. In der Landwirtschaft kamen Hängewaagen früher am häufigsten vor. Mit ihnen wurde die gemolkene Milch gewogen. Hebammen verwenden Hängewaagen gern, um ihre Schützlinge zu wiegen. Hierzu werden sie in einem Babytuch oder einer Wiegehose an die Hängewaage gehängt. Auch Koffer und Behälter können gut mit Hilfe dieser Waage im Gewicht bestimmt werden. Auf Märkten sind sie ein praktischer Helfer. Bei Campingausflügen können sie einen wichtigen Beitrag bei der Bestimmung der Füllmenge der Gasflaschen leisten. Im industriellen Bereich und entsprechenden hohen Gewichten werden diese Waagen als Kranwaagen bezeichnet. Sind schwere Lasten zu transportieren, kann das Wiegen direkt am Kranhaken sehr nützlich sein.
Funktionsweise und Handhabung der Hängewaagen
Die Hängewaagen bestehen aus einem Haken, der Waage sowie einer Öse. Diese Öse kann auch als Handgriff fungieren, die Waage ist dann aber weniger exakt im Ergebnis. Am Haken können die Objekte eingehängt werden. Je nach deren Masse muss der Haken stabil ausgelegt sein. Gleiches gilt für die Öse, über die die Waage an der Zimmer-, Stall- oder Werkstattdecke sowie Kranhaken befestigt werden kann. Die Hängewaage kann sowohl elektronisch die Gewichtskraft bestimmen als auch mechanisch mit einem Zeiger. Für kleinere Gewichtskräfte kommt auch eine Federwaage zum Einsatz. Die Genauigkeit der Ergebnisse liegt zwischen einem und fünf Gramm. Im Wägebereich von einem Kilo bis fünf Tonnen sind Hängewaagen erhältlich.
Kaufempfehlungen für Hängewaagen
Hängewaagen sind für viele Einsatzbereiche erhältlich. Je nach Schwere und Lokalität der Objekte sollten die Hängewaagen entsprechend ausgewählt werden. Entscheidend sind die folgenden Kriterien:
- digitale oder mechanische Darstellung der Messergebnisse
- Griff oder Hängeöse als Befestigung
- Wägebereich
- Ablesbarkeit
- Größe der Waage
- Gewicht der Waage
- Gehäusematerial
- Absorbierung von Erschütterung
- automatische Abschaltung
- verwendete Batterie
- Empfindlichkeit gegen Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Staub
Tipps für richtige Messergebnisse
- Wie alle Messgeräte sollten die Hängewaagen regelmäßig überprüft und kalibriert werden. Der Austausch der enthaltenen Batterien ist bei häufigem Gebrauch früher nötig als bei seltener Verwendung.
- Die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit können die Messergebnisse verfälschen. Je nach Anwendungsgebiet kann dies ein Problem darstellen. Hiefür sind speziell isolierte Hängewaagen erhältlich.
- Für exakte Messergebnisse sollten Hängewaagen fest an eine stabile Halterung wie Decken oder Kräne gehängt werden. Die Ergebnisse werden leicht verfälscht, wenn die Hängewaagen mit der Hand gehalten werden.
|
|