| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 734017 |
ab € 598,44* pro Stück |
| |
TKE Kranhakenwaage 1,5t VG o.Funkmodul (6 Angebote) TKE Kranhakenwaage 1,5t VG ohne Funkmodul Diese zeigt wahlweise die aufgebrachte Last als Brutto- oder Nettowert der momentanen Last oder den Maximalwert an. Sowohl das Modell TKE als auch die TKI ... |
Columbus McKinnon N53908560 |
ab € 601,70* pro Stück |
| |
Kern HCD 300K-1 Kranwaage - 300kg/100g (15 Angebote) Kern HCD 300K-1 Kranwaage Hochauflösende vollwertige Kranwaage für untere bis mittlere Lasten. - Wägebereich: 300 kg - Ablesbarkeit: 100 g - Nettogewicht: 0,945 kg - A: 194 mm - B: 79,3 mm - C: 9... |
|
ab € 131,61* pro Stück |
| |
|
PCE Instruments PCE-CS 1000N |
ab € 174,92* pro Stück |
| |
Kranwaage HCD 100K-2 Wägebereich 150000 g (16 Angebote) Kranwaage HCD, hochauflösende Hängewaage für Lasten bis 300 kg. Vollwertige Kranwaage für untere bis mittlere Lastbereiche. Die massive Ausführung sorgt für ein Plus an Sicherheit (TÜV geprüft). Da... |
|
ab € 131,52* pro Paket |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 734019 |
ab € 858,09* pro Stück |
| |
TKE Kranhakenwaage 6t VG (6 Angebote) TKE Kranhakenwaage 6t VG Diese zeigt wahlweise die aufgebrachte Last als Brutto- oder Nettowert der momentanen Last oder den Maximalwert an. Sowohl das Modell TKE als auch die TKI beinhalten serien... |
Columbus McKinnon N53908561 |
ab € 990,87* pro Stück |
| |
Kranwaage HCD 60K-2 Wägebereich 60000 g (16 Angebote) Kranwaage HCD, hochauflösende Hängewaage für Lasten bis 300 kg. Vollwertige Kranwaage für untere bis mittlere Lastbereiche. Die massive Ausführung sorgt für ein Plus an Sicherheit (TÜV geprüft). Da... |
|
ab € 130,44* pro Stück |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 734018 |
ab € 769,37* pro Stück |
| |
TKE Kranhakenwaage 9,5t VG o.Funkmodul (6 Angebote) TKE Kranhakenwaage 9,5t VG o.Funkmodul Diese zeigt wahlweise die aufgebrachte Last als Brutto- oder Nettowert der momentanen Last oder den Maximalwert an. Sowohl das Modell TKE als auch die TKI bei... |
Columbus McKinnon N53908562 |
ab € 1.144,92* pro Stück |
| |
|
|
ab € 668,59* pro Stück |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 734020 |
ab € 844,15* pro Stück |
| |
TKI Kranhakenwaage 1,5t m.Funkfernbed. (6 Angebote) TKI Kranhakenwaage 1,5t m.Funkfernbed. Die Ausstatttungsmerkmale entsprechen denen der Kranhakenwaage TKE. Die Kranhakenwaage kann über Funk bedient werden. Die ermittelten Wägedaten sind auf der ... |
Columbus McKinnon N53908566 |
ab € 1.292,47* pro Stück |
| |
Kranwaage HFD 1T-4 Wägebereich 300 / 600 / 1500 kg (17 Angebote) Kranwaage HFD, robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnen. Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 - Lose Lastaufnehmer und EN 61010-1 - Elektrische ... |
|
ab € 334,94* pro Stück |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 734021 |
ab € 1.024,64* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Kranwaage | | | Kranwaage für die Messung von schweren Gegenständen
Für das Erfassen schwerer Gegenstände wird am besten eine Kranwaage genutzt. Diese erhält ihren Namen durch die Art ihrer Verwendung. Sie wird am Haken eines Krans eingehängt, um die jeweiligen Gegenstände ideal messen zu können. Mit der Verwendung einer Kranwaage können Sie erheblich Zeit sparen und dazu noch genaue Messungen erzielen.
Die Verwendung einer Kranwaage
Wie bereits erwähnt, kommt die Kranwaage bei besonders schweren und großen Mengen zum Einsatz. Deshalb sollte diese Art von Waage selbst auch nur an Gegenständen oder in Bereichen, die solche Gewichte aushalten, eingesetzt werden. Speziell bei Lieferungen, die mit einem Kran aus den jeweiligen Transportmitteln geholt werden müssen, macht sich die Kranwaage besonders gut. Hierbei wird die Kranwaage am Kranhaken befestigt. Am unteren Ende der Waage befindet sich ein weiterer Haken, an dem die Güter eingehängt werden.
Beim Herausheben der Fracht kann diese dann gleichzeitig gemessen und dokumentiert werden. In diesem Moment schlägt man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal wird die Fracht aus dem Transportmittel ins Lager geschafft und zum anderen kann sofort das genaue Gewicht bestimmt werden. Eventuelle Reklamationen können sofort angebracht werden und müssen nicht später über Umwege und langfristige Streitigkeiten erstritten werden.
Die verschiedenen Ausführungen der Kranwaage
Wie alle Waagen war die Kranwaage früher meist nur als mechanisches Exemplar zu finden. Dies ist heutzutage anders. Denn mit der Zeit haben sich natürlich auch die Ansprüche geändert. Das Löschen einer Fracht muss schneller von der Hand gehen und das Dokumentieren der einzelnen Tätigkeiten, Inhalte und Gewichte darf ebenfalls nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund sind mittlerweile fast nur noch digitale Kranwaagen zu finden. Doch auch diese unterscheiden sich in ihren jeweiligen Modellen und Ausstattungen.
Die modernen Ausführungen sind mit Fernbedienungen ausgestattet und über eine Funkverbindung mit PCs und anderen Geräten zur Dokumentation verbunden. Auf diese Weise können noch während des Löschens der Fracht alle Daten an die jeweiligen Systeme und vor allem an verantwortliche Personen übermittelt werden, die gar nicht in der Nähe der Fracht sind. Somit werden die Wege erheblich kürzer und die Zeit kann besser genutzt werden.
Weitere Eigenschaften
Auch automatische Summierungsfunktionen übernehmen die Arbeit, um eine Gesamtfracht aus den einzelnen Teilen, die zuvor per Kran herausgehoben wurden, zu ermitteln. Die Zeitersparnis bei diesen Modellen ist immens und die einzelnen Mitarbeiter können sich voll und ganz auf ihre jeweiligen Aufgaben konzentrieren, ohne abgelenkt zu werden.
Selbstverständlich variieren die einzelnen Modelle auch bei der Belastbarkeit der Kranwaage. Angefangen bei wenigen Hundert Kilogramm bis hin zu Gewichten von mehreren Hundert Tonnen können die Kranwaagen aushalten. Hierbei sollte natürlich vorab kalkuliert werden, in welchen Gewichtsdimensionen sich die zu bemessenden Waren befinden. Da ein Nachjustieren auf die gewünschte Masse nicht möglich ist, sollte von vornherein klar sein, bis zu welchem Gewicht die Kranwaage belastbar sein muss.
Je nach Modelle variiert außerdem die Ablesbarkeit, die beispielsweise in 200-Gramm- oder in Kilo-Schritten erfolgen kann. Vor dem Kauf einer Kranwaage sollten Sie sich auch überlegen, ob Sie ein geeichtes oder eichfähiges Modell benötigen.
Weitere Modelle, die Sie interessieren könnten, sind die Plattformwaage oder die Industriewaage.
|
|