In seinem Buch bietet Marc Raschle einen umfassenden Überblick über verschiedene Themen aus der Finanz- und Vorsorgewelt. Er erklärt grundlegende Begriffe der Finanzen verständlich und leicht nachv...
Dieser Ratgeber unterstützt Sie bei der Panung Ihres Auslandsaufenthaltes. Wie finde ich eine eine Arbeitsstelle? Welche Behördengänge sind notwendig? Was sollte unbedingt vor der Abreise organisie...
Klare Hinweise und Analysen ermöglichen dem Leser, sein bisheriges Verhalten im Team zu erkennen und schnell zu modifizieren. Über praktikable Tipps kann das Selbstbewusstsein vergrößert werden. Du...
In diesem Buch habe ich all meine großen und auch kleinen Spartipps rund um die Themen Freizeit und Garten aufgeschrieben, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe. Ein paar der Tipps werden Si...
In diesem Buch habe ich all meine großen und auch kleinen Spartipps rund um den Haushalt aufgeschrieben, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe. Ein paar der Tipps werden Sie mit Sicherheit s...
Der stressige Alltag des Tradings kann schnell überlasten. Michael Voigt ist Deutschlands erfolgreichster Trading-Autor mit zehn Trading-Bestsellern und insgesamt mehr als 200 000 verkauften Exempl...
Stellvertretend für Frauen die den Wert von Bitcoin & Co. entdeckt haben, stellen wir 21 von ihnen und ihre Geschichte vor. Dieses Buch ist weder ein Lehrbuch noch eine detaillierte wissenschaftlic...
Bis heute ist die Wall Street das wohl größte Sammelbecken einzigartiger Charaktere, die mitunter eine ganze Generation geprägt haben. Sie bekamen so fantastische Spitznamen wie »Jupiter«, »König d...
Dieses 369 Manifestations Journal wird Ihr Leben verändern! Es ist das perfekte Tool, um Ihre Gedanken und Emotionen zu fokussieren und Ihre Wünsche und Träume in die Realität umzusetzen. Die Metho...
Dieses 369 Manifestations Journal wird Ihr Leben verändern! Es ist das perfekte Tool, um Ihre Gedanken und Emotionen zu fokussieren und Ihre Wünsche und Träume in die Realität umzusetzen. Die Metho...
In diesem Buch geht es um meinen Weg an die Börse und die Erfahrungen, die ich über die Jahre an den Kapitalmärkten gesammelt habe, bis hin zur bewährtesten Handelsstrategie, die im Börsenhandel ex...
Du fragst dich: Welche Aktien muss ich JETZT kaufen, um in zehn Jahren gut dazustehen? Die Antwort ist einfach: The trend is your friend. Geld liegt direkt vor dir auf der kurvigen Börsen-Straße. D...
Dieser Fachratgeber erläutert praxisnah den erfolgreichen Umgang mit nicht zahlenden Kunden/Geschäftspartnern. Bei der Forderungseinziehung sollte besonderes Augenmerk auf die Aspekte Taktik, Psych...
What is wealth? Most people would say that wealth is money, yet is this necessarily true? Yes, wealth can be associated with finances, yet there are many forms of wealth including that of personal ...
Finanzielle Bildung führt zu finanziellem Bewusstsein! Fachbuch, das Menschen praxisorientiert auf ihrem Weg begleitet, außergewöhnlich gut mit ihren Finanzen & Ressourcen umzugehen. Auf biblischen...
A broad range of historically important actuarial topics are discussed such as the development of the blueprint for the actuarial management of with-profit business; historical developments in mort...
This interdisciplinary text contributes to the timely and relevant debate on algorithmic fairness, biases, and potential discriminations. It will appeal to researchers in business ethics and inform...
Endlich ist es soweit! Ihre Hilfe im ALG II / Hartz IV! Etliche Tipps des Autors, seit über 10 Jahren auf dem Gebiet spezialisiert, sorgen dafür, dass Sie endlich die Leistungen erhalten, die Ihnen...
Ist es für dich möglich hauptverantwortlich für den Erfolg eines Apothekenunternehmens zu sein, zufriedene Angestellte zu haben und mit vollem Herzen Familienmensch zu sein? Dieses Buch sagt Ja. Du...
Die Finanzwelt ist ein hoch komplexes Gebilde und wird von allen Seiten gerne kommentiert, gelobt und kritisiert. In diesem Buch sind Aphorismen (Sinnsprüche) und Zitate über diese Finanzwelt gesam...
Die Finanzwelt ist ein hoch komplexes Gebilde und wird von allen Seiten gerne kommentiert, gelobt und kritisiert. In diesem Buch sind Aphorismen (Sinnsprüche) und Zitate über diese Finanzwelt gesam...
,,Energiepreisschub", ,,Mieterhöhung" und ,,Inflations-Hammer". Begriffe, die uns alle seit einiger Zeit begleiten und die zeigen, mit welchem Kostendruck deutsche Haushalte zu kämpfen haben. Dabei...
One of the major challenges for European governments is to solve the dilemma of increasing the security and reducing fraud in international trade, while at the same time reducing the administrative...
Einen Computer mit Programmen kann man als System auffassen, das Ordnung schafft oder eine bestehende auf eine höhere Ebene befördert. Dem "ordinateur" im Französischen und "ordenador" im Spanische...
The use of social media tools in the enterprise is expanding rapidly and yet, firms are still unclear about the overall value of this activity and how best to facilitate useful outcomes. The focus ...
Dr. Lars Burmester promovierte bei Prof. Dr. Ulrich Hasenkamp am Institut für Wirtschaftsinformatik an der Philipps-Universität Marburg. Er ist heute Unternehmensberater mit Beratungsschwerpunkt Bu...
1872, München: Mehr als 30 000 Menschen in München und Umgebung verlieren ihre Ersparnisse. Existenzen und ganze Gemeinden sind urplötzlich ruiniert, unzählige Menschen nehmen sich das Leben. Schul...
The two-volume set CCIS 143 and CCIS 144 constitutes the refereed proceedings of the International Conference on Electronic Commerce, Web Application, and Communication, ECWAC 2011, held in Guangzh...
This four-volume-set (CCIS 208, 209, 210, 211) constitutes the refereed proceedings of the International Symposium on Applied Economics, Business and Development, ISAEBD 2011, held in Dalian, China...
Die Generation Y möchte ihr Leben im Hier und Jetzt genießen. Dies führt dazu, dass es häufig an langfristigen Finanzplänen mangelt, obwohl die Notwendigkeit hierfür - besonders zur Altersvorsorge ...
Diese Neufassung hat einen geänderten Titel, denn seit -Aktie und Börse 29 Jahre Spekulant- sind zwei Jahre vergangen. Diese Zeit wird noch immer geprägt durch die schwerste Wirtschaftskrise seit 8...
Wollen Sie wissen, was mit Ihrem Geld passiert, wenn Sie es anlegen? Dann sind Aktien die richtige Wahl, denn Sie haben es als Mitunternehmer in der Hand, wem Sie Ihr Geld anvertrauen. Doch was ist...
DAS Standardwerk für die richtige Portfoliostrategie und eine kontinuierliche Rendite in allen Marktphasen. Der Bestseller »Stocks for the Long Run« in der 5., komplett überarbeiteten Auflage. Welt...
Jürgen Schmitt begeistert täglich Tausende als Anchorman von aktienlust tv und auf Bild.de mit seinen Berichten aus der Welt der Börse und den wichtigsten Neuigkeiten aus Wirtschaft und Politik. Di...
Möchten Sie Ihr Geld investieren, ein Vermögen aufbauen oder ein passives Einkommen generieren um finanziell unabhängig werden? Suchen Sie nach einem Weg, wie Sie eine maximale Rendite erwirtschaft...
Kennen Sie das? Sie fragen sich, ob es wirklich sinnvoll ist, permanent Zeit gegen Geld zu tauschen. Das Sparprodukt Ihrer Bank bringt Ihnen nicht das Gefühl, wirklich abzuräumen, und die Alternati...