Die Geschichte ,,Die Schatten des Morgengrauens" ist ein düsterer Thriller, der in einem kleinen Küstenort namens Greystone spielt. Die Hauptfigur, Elena, wird in eine Reihe unheimlicher und myster...
Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des Alkoholpräventionsprojekts TrainerPlus für Jugendliche im Fußballverein. Dabei handelte es sich um ein dreijähriges Interventionsprojekt, welches deuts...
Wann und wie hat eigentlich alles begonnen, und womit soll ich anfangen? Damit, dass ich einst in dieser allerschlimmsten Zeit nach dem Unfall vielleicht nicht überlebt hätte, wenn Elisabeth Lukas ...
2011 war ich für drei Monate Patient einer Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie im Schwarzwald. Meine Diagnose umfasste Depressionen, soziale Ängste und eine Störung der Impulskontrolle. And...
Mit diesem A4 Buch für Erwachsene hast Du ein schönes und wertvolles Manual als Begleitung für deine Psychotherapie oder deinem therapeutischen Coaching und ist ausgelegt für ca. 12-15 Sitzungen. D...
Wollen Sie ruhiger, gelassener und weniger gestresst sein? Achtsamkeit und Selbstfürsorge kann Ihr fehlendes Schlüsselelement sein! In diesem Buch gibt es für jeden Tag im Jahr eine Übung oder eine...
In diesem Buchwerden sie Zitate sehen die sie sehr berühren und nah gehen werden und einen wirklich zum Nachdenken bringen. Ich habe die besten 50 Zitate in ein Buch gepackt es sind Traurige, Posit...
Ein vollkommen ausgeglichener Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er einen ruhigen und tiefen Atem hat, eine Haltung, die ausdrückt, "ja, ich lebe" und einen wachen Geist, der im Moment verweilt...
Zufriedenheit und Entspannung Das ist keine Selbstverständlichkeit. Tatsächlich eine Seltenheit. In einer zunehmend komplexen Welt und mit dem Anspruch, möglichst viel zu leisten. Möglichst schnell...
Aus der Vielschichtigkeit des Themas Alkohols wurden hier wesentliche Aspekte zur Kulturgeschichte, Rolle in unserer Gesellschaft, zum Gebrauch im Alltag, Auswirkungen von Alkoholmissbrauchs und di...
Aus der Vielschichtigkeit des Themas Alkohols wurden hier wesentliche Aspekte zur Kulturgeschichte, Rolle in unserer Gesellschaft, zum Gebrauch im Alltag, Auswirkungen von Alkoholmissbrauchs und di...
ACHTSAMKEIT IST SEELENNAHRUNG - DAS PRAXISBUCH FÜR EIN ACHTSAMES LEBEN: Vielen von uns fällt es heute schwer, achtsam durchs Leben zu gehen. Und da ist es nur natürlich, dass wir auch nicht mehr wi...
Achtsamkeitsbasierte Depressionstherapien bieten eine effektive Methode, um Betroffenen zu helfen, ihre Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen bewusster wahrzunehmen. Diese erhöhte Bewusstheit un...
Das Achtsamkeitstagebuch gibt Dir die Möglichkeit, Dich gezielt und dennoch individuell reflektieren zu können. Ideal für den Einstieg in das Tagebuch schreiben. Hier geht es mal nur um DICH. Entde...
Human Factors as an interdisciplinary science investigates the interaction of humans and technology. Safety, reliability and productivity are its primary concerns. Today's work contexts are getting...
Das vorliegende Buch behandelt die Entstehung von Verhaltensstörungen bei Kindern, insbesondere von Aggression und fokussiert die interfamiliäre Kommunikation. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den b...
Ich LIEBE D... MICH Was bedeutet Selbstliebe? Selbstliebe ist ein kleiner Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung, die sich aus vielen weiteren Teilen zusammensetzt. Die eigene Persönlichkeit is...
Life absolutely is erratic. No one can really tell what may transpire with each crisp day, for better or in negative ways. We adapt to a wide range of people and with a wide range of conditions of ...
Kennen Sie den Grund, warum die meisten Träume auf dieser Welt nie verwirklicht werden? Warum Menschen ein Leben mit angezogener Handbremse führen? Warum jemand eine Situation jahrelang aushält, ob...
immer wiederkehrendes großes Problem darstellen sollte. Ein Problem, dass ich trotz ärztlicher Hilfe nie richtig unter Kontrolle bekam! Autofahren während einer depressiven Episode war nahezu fast ...
immer wiederkehrendes großes Problem darstellen sollte. Ein Problem, dass ich trotz ärztlicher Hilfe nie richtig unter Kontrolle bekam! Autofahren während einer depressiven Episode war nahezu fast ...
ANZIEHUNGSKRAFT ENTWICKELN - DIE PRAXIS: Unsere Anziehungskraft entscheidet darüber, ob wir von anderen Menschen Anerkennung, Respekt, Sympathie und Vertrauen erhalten, oder ob wir übersehen, misst...
_____________________________________________________________________________________Dieses Arbeitsbuch ist ein Begleiter für Borderline Betroffene. ________________________________________________...
Hier stellt der Völkerkundler Holger Kalweit in einem vierten Band des Zyklus Hüter des Weltgedächtnisses die Urgeschichte amerikanischer Indianer vor. Dieser Band vertieft die Sintflutüberlieferun...
Der Autor arbeitete als Arzt über 30 Jahre in Afrika. In der grossen Armut der Bevölkerung fand er im Denken einer sogenannten ,,primitiven" Ethnie einen Reichtum symbolischer und sinngebender Lebe...
It's dependably a fun psychological study to envision what you would do and what you would purchase in the event that you won the lottery. On the off chance that you had a million dollars, where mi...
Fühlst du dich manchmal ängstlich oder besorgt? Empfindest du Niedergeschlagenheit oder ein geringes Selbstwertgefühl? Fühlst du dich überfordert bei der Bewältigung deines Alltags? Ziehst du dich ...
Fühlst du dich manchmal ängstlich oder besorgt? Empfindest du Niedergeschlagenheit oder ein geringes Selbstwertgefühl? Fühlst du dich überfordert bei der Bewältigung deines Alltags? Ziehst du dich ...
Schaue mal genauer hin! So charmant, intelligent und Hilfsbereit. Was für ein Glück, diese Person kennengelernt zu haben. Doch der Schein trügt, wenn man diese Person genauer beobachtet. In diesem ...
,,Tolle Herangehensweise!" ,,Kein Mainstream Ratgeber" ,,Positive Überraschung!" UMWERFENDE AUSSTRAHLUNG GEWINNEN - DIE PRAXIS: Unsere Ausstrahlung bestimmt darüber, wie wir von anderen Menschen wa...
In der Publikation "Authentisch lieben" geht es um die Frage, wie Liebe als solche in verschiedenen Beziehungssettings "funktioniert", bzw. welche Rolle der Liebe in den alltäglichen Beziehungsform...
Eine Sammlung positiver Gedanken. Der eine oder andere Ratschlag versteckt sich sicherlich auch zwischen den Zeilen. Mit feinem Humor und Selbstreflexion zu mehr innerem Frieden und Ausgeglichenhei...
Kelimeler çok ?ey anlat?r, ancak as?l hikayeyi anlatanlar genellikle söylenmeyen sinyallerdir. 'Beden dilini okumak ve anlamak: Bedenin Gizli Anlat?s?n? Çözmek' bu sessiz ileti?ime gözlerinizi açac...
Im Focus der Untersuchung stehen die psychodramatischen Begriffe "Begegnung" und "surplus reality". Die therapeutische Gruppe ist ein Ort der Begegnung und die psychodramatische Bühne ein Ort des "...
Mit den hier vorgelegten Beiträgen grüßen die Autoren Klaus Bümlein zum 80. Geburtstag. Die Beiträge sind Ausdruck der Freundschaft und vielfältiger Begegnung in der Vergangenheit. Dieter Wittmann ...
,,Ethik in der psychologischen Beratung" beleuchtet ethische Grundlagen, Vertraulichkeit und kulturelle Sensibilität - ein Muss für Berater, Ausbilder und Studenten. ,,Ethik in der psychologischen ...
Das Buch "Klientensicherheit in der psychologischen Beratung außerhalb Heilkunde" bietet einen umfassenden Leitfaden zur Gewährleistung von Sicherheit und Vertrauen in Beratungssettings, die nicht ...
Dieses Standardwerk bietet eine umfassende Einführung in das Qualitätsmanagement für die psychologische Beratung. Es gliedert sich in drei Hauptbereiche: Grundlagen, Implementierung und Qualitätssi...
In this transformative guide, we embark on a journey of healing and liberation from toxic relationships. Exploring the intricacies of recognizing toxic dynamics, understanding their impact, and bre...
Die wesentliche Nahrung des Menschen ist nicht eine Rohfrucht, sondern welches unter viel menschlicher Mühe aus Korn gewonnene und kunstvoll bereitete Brot. Das Brot ist die allgemeine Speise und d...
STRESS UND BURNOUT HEILEN UND ZURÜCK ZU DIR SELBST FINDEN - DAS PRAXISBUCH: Stress ist nicht nur schädlich für unseren Körper und unsere Gesundheit, er wirkt sich auch massiv auf unsere Lebensquali...
Das Buch befasst sich mit der Frage, ob in der zukünftigen Arbeitswelt Business-Coaching in virtuellen Realitäten einsetzbar ist, in welcher Art, mit welchen Systemen und welcher Verkörperung. Zur ...
If the church is seen as a large workshop, then suitable tools are needed to help pastors, congregational leaders, group leaders and other congregational staff to joyfully and effectively preach th...
Inhaltsverzeichnis: 1: Einführung 2: Das Konzept des "Ego-Tunnels" 3: Denken, Meinen und Glauben im Ego-Tunnel 4: Was ist "Denken"? 5: Das Konzept des "Nicht-Denkens" 6: Unterscheidung zwischen "Me...
Companiting draws the attention to an important process in society, to the dealing of parents, caregivers and persons in institutions (p.i.i.) with children and youngsters, i.e. what children and y...
Companiting presents ways into a sufficiently child-inclined situation in families, groups and society. It is important to understand that adults dealing with children and youngsters as a rule do n...
Companiting presents ways into a sufficiently child-inclined situation in families, groups and society. It is important to understand that adults dealing with children and youngsters as a rule do n...