![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktionen | ![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Cluster |
|
Übersicht | "Abdeckfolie"Überbegriffe Unterbegriffe Verpackung, Transport Laborbedarf |
Anzeige |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Anzahl Angebote |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Artikelmerkmale |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Vergleichspreis |
|
| ![](/p.gif) | Artikelübersicht | ![](/p.gif) | | |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Abdeckfolie | | ![](/p.gif) | Abdeckfolie – Praktisch und vielseitig einsetzbar
Die Abdeckfolie gewährleistet bei einer Vielzahl unterschiedlicher Einsatzbereiche einen umfassenden Schutz von Packgütern, Kartons, Kartonagen oder empfindlichen Oberflächen. Mit Verpackungsfolie, beziehungsweise Schrumpffolie und Stretchfolie, können Versandgüter gebündelt und die Verpackungen vor äußeren Einwirkungen wie Feuchtigkeit und Staub geschützt werden. In diesem Bereich lassen sich die Folien als Schrumpfhauben und Schlauchfolien manuell mittels Schrumpfpistole oder maschinell mittels Haubenschrumpfgerät um die Produkte herum fixieren. Mit dem Folienschneider oder Foliencutter lassen sich die Waren am Packtisch der Packstation leicht öffnen und entpacken. Auch als Paletten-Abdeckfolie ist die Abdeckfolie als Verpackungsmaterial ein unverzichtbares Element zur Warensicherung. In diesem Rahmen fungiert die reißfeste Palettenabdeckung als effizienter Diebstahlschutz von hoch gestapelten Produkten auf Paletten und bewahrt diese vor dem Durchnässen im Außenbereich.
Mit Speisen bestückte Gastronormbehälter und Container lassen sich mit Abdeckhauben rundum vor Einflüssen schützen.
Auch im Handwerk ein unverzichtbares Utensil
Die Abdeckfolie spielt auch in den Sektoren Bau, Handwerk eine wesentliche Rolle zur Abdichtung und zum großflächigen Schutz von schützenswerten Oberflächen. Im Rahmen von Malerarbeiten und Renovierungsmaßnahmen bietet sich die Abdeckfolie als bewährte Abdeckplane zum Schutz der Betriebseinrichtung an. Die Schutzplane garantiert, dass weder Farbspritzer, noch gröbere Rückstände wie Mörtel und Gips auf empfindliche Bodenbeläge wie Fliesen und Laminat gelangen können. Auch Fensterrahmen, Türen, Fußleisten, Kanten und Möbelstücke lassen sich mit dem passenden Malerkrepp in einem Arbeitsgang maskieren, da sich die Folien leicht entfalten. Folien aus Polyethylen schmiegen sich dank der statischen Aufladung eigenständig an jeglichen Untergründen an, sodass zur Fixierung lediglich eine kleine Menge Klebeband oder Abklebeband aus dem Klebebandroller verwendet werden muss. Abdeckfolien mit einer integrierten Klebekante aus Gewebeband erlauben das randscharfe Abkleben auf steinigen oder sehr groben Untergründen wie Beton in Rohbauten.
Wichtige Auswahlkriterien
Die Breite, Länge und Verpackungseinheit stellen wichtige individuelle Auswahlkriterien dar. Die Folienstärke entscheidet über den spezifischen Einsatzzweck. Dicke Folien werden im Garten- und Landschaftsbau zum Abdecken von Holz und Kompost und als Mulchfolie eingesetzt.
|
|
| ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) |