Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: algenentferner mellerud
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Algenentferner

  Algenentferner  (136 Angebote unter 29.425.364 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Algenentferner“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Algenentferner"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Algenentferner
^

Steinreiniger entfernen Beläge und Schmutz

Steinreiniger sind spezielle Reiniger, die viele Aufgaben erfüllen. Ihre Bestandteile können diverse Verschmutzungen lösen, desinfizieren, bleichen oder auch pflegen. Bei der Verwendung sollten die beiliegenden Sicherheitsdatenblätter und weitere spezielle Hinweise beachtet werden, um eine hohe Sicherheit zu gewährleisten.

Steinreiniger mit Säuren oder Laugen

Steinreiniger sind das Mittel der Wahl für die schnelle, gründliche und einfache Entfernung von Belägen, Schmutz sowie organischen Materialien. Diese flüssigen Reinigungsspezialisten sind kraftvoll jedoch nicht für leichte Verschmutzungen zu empfehlen. Ihre starke Reinigungswirkung entsteht durch Laugen oder Säuren sowie weitere aggressive Stoffe, die die Umwelt belasten können. Der sachgemäße und sparsame Gebrauch ist anzuraten. Steinreiniger sind für verschiedene Einsatzgebiete erhältlich: für den Innen- und Außenbereich, gegen Algen und Moos, Bakterien und sanitäre Verschmutzungen, auch Schimmel und schlechte Gerüche können einige Steinreiniger sicher entfernen. Einige Reiniger hellen zusätzlich die Oberflächen auf. So kann den verwitterten Stellen an Fassaden oder dem grünen Steinbelag entgegengewirkt werden. Vielseitig ist das Sortiment dieser Bodenreiniger auf jeden Fall - die Auswahl kann dementsprechend speziell auf die zu behandelnde Oberfläche angepasst werden.

Steinreiniger mit pflegenden Inhaltsstoffen

Spezielle Steinreiniger enthalten pflegende Wachse, die insbesondere im Innenbereich eingesetzt werden. Sie legen sich als dünne Schicht auf die Oberfläche des Bodens und schützen ihn vor übermäßiger Abnutzung. Auch kann dies neue Verschmutzen verlangsamen. Diese Reiniger wirken schonend auf Oberflächen. Sie können vor Ausrutschen schützen, da sie die Böden trittsicherer machen. Sie geben jedoch einen hochwertigen Glanz, der durch Nachpolieren noch weiter verstärkt werden kann.

Tipps zur Steinreinigung

So praktisch Steinreiniger sind, so vorsichtig sollten sie auch eingesetzt werden. Oftmals leistet bereits eine Hochdruckreinigung mit reinem Wasser aus, um Verschmutzungen zu Leibe zu rücken. Diese Methode ist weitaus umwelt- und geldschonender. Im geschäftlichen Bereich lohnt es sich jedoch, auf Steinreiniger zurückzugreifen, um Eingangsbereiche Steinflächen perfekt zu reinigen. Eine Grundreinigung hilft oftmals, wenn die Verschmutzung schon sehr stark sind oder bereits einige Jahre bestehen. Nach diese Reinigung können Hochdruckreiniger und Besen gute Wirkungen erzielen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.