Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: novus bürohefter schwarz, novus bürohefter grau
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Bürohefter

  bürohefter novus  (122 gefilterte Angebote unter 28.878.619 Artikeln)Zum Expertenwissen

Topseller
Farbe
ab € 9,46*
 Stück 
Topseller
ab € 70,27*
 Stück 
Topseller
ab € 5,09*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bürohefter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   13   vorwärts

Logo Novus

Schluss mit der Zettelwirtschaft!

Fakt ist: Die wohl schnellste und einfachste Art, Dokumente und Unterlagen miteinander zu verbinden, ist das Heften. Hierzu werden Heftklammern durch das Papier nach innen oder außen gedrückt. Als Werkzeug dienen Heftgeräte, auch Hefter oder umgangssprachlich „Tacker“ genannt, sowie Heftzangen. Die hochwertigen Geräte des Marktführers Novus überzeugen gleich mehrfach: mit bewährtem Design, verlässlicher Funktion, innovativen Technologien und einfacher Bedienung. So ist endlich Schluss mit herumfliegenden Zetteln und mehr Ordnung im Büro oder im Homeoffice.
Novus eco-Familie

Verschiedene Anforderungen, verschiedene Heftarten

Feste Heftung bzw. feste Flachheftung (Flat-Clinch), offene Heftung und Nageln – je nach Modell und vor allem je nach Einsatzzweck gibt es verschiedene Heftarten, die eingesetzt werden können. Überlegen Sie am besten vor dem Kauf, welche Heft-Technik Sie benötigen. Im Zweifelsfall empfiehlt sich ein Gerät, das alle drei Arten kombiniert.
Icon feste Heftung

feste Heftung

Die perfekte Methode, Dokumente dauerhaft zu verbinden: Die feste Heftung ist der Standard unter den Heftarten. Bei dieser Heftart werden die Schenkel der Heftklammer nach innen gebogen, so halten sie das Papier zusammen.
Icon feste Heftung: Flat-Clinch-Technik

feste Heftung - Flat-Clinch

Mehr Platz im Ordner dank Flat-Clinch-Technik: Hierbei werden die Schenkel der Heftklammern glatt nach innen gebogen, die Spitzen allerdings nicht nach innen gedrückt. Dadurch wird die übliche „Wölbung“ vermieden und somit weniger Platz, z.B. im Ordner, verbraucht.
Icon lösbare/offene Heftung

lösbare/offene Heftung

Die ideale Art der temporären Heftung: Sollen Dokumente nur kurzzeitig miteinander verbunden werden, bietet sich die offene Heftung an. Dabei werden die Schenkel der Heftklammer nach außen gebogen und können mühelos, meist sogar ohne Hilfsmittel, wieder entfernt werden.
Icon Nageln

Nageln

Diese Methode ist nicht für das Verbinden von Papier, sondern vielmehr für das Befestigen von Dokumenten, zum Beispiel an Pinnwänden aus Kork, geeignet. Wie bei einem Tacker werden die Schenkel gerade in das Material gedrückt und nicht umgebogen.

Zuverlässig, innovativ, leistungsstark - Heftgeräte von Novus

Ganz gleich, ob klassisches Tischheftgerät, Heftzange, Block-, Automatik- oder Broschüren-Heftgerät: Novus bietet eine breite Palette an Geräten zum Heften für verschiedenste Ansprüche. Kreative Designs und innovative Technologie paaren sich dabei in bester Manier mit hochwertiger Qualität. Auch in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz setzt Novus Akzente. So besteht die re+new Serie des Herstellers zu einem Großteil aus recyceltem Kunststoff und ist „designed for disassembly“: Am Ende des Produktlebens können die Produkte demontiert, sortenrein getrennt und dem Recycling-Kreislauf wieder zugeführt werden. Auch die Heftklammern von Novus werden umweltfreundlich produziert: Sie bestehen aus hochwertigem Stahldraht und werden umweltschonend verzinkt.

re+new von Novus: Nice to see you – again!

re+new heißt die Serie von Novus, die Heftgeräte und Locher aus recyceltem Kunststoff in allen Leistungsklassen umfasst. Von Tischlochern und
-heftern für die Standard-Büroaufgaben bis hin zu großen Blockheftgeräten und -lochern für professionelle Anwendungen: nachhaltig im Design, stark im Office.

Folgende Geräte gehören zur NOVUS re+new Serie: B 2 re+new, B 4 re+new, B 4FC re+new, B 220 re+new, B 230 re+new, B 50 re+new, B 56 re+new, B 2200 re+new,

NOVUS B 7A: automatisches Heften, komfortabel arbeiten

Der NOVUS B 7A ist das optimale Gerät, wenn Sie nicht nur kraftsparend, sondern auch noch komfortabel arbeiten möchten. Die Automatikfunktion sorgt auf Knopfdruck für müheloses, automatisches Heften von bis zu 8 Blatt Standardpapier. Hinzu kommt: Durch das Antiblockiersystem (ABS) gibt es nie wieder Klammerstau! Das Gerät unterstützt feste und lösbare Heftungen und besitzt eine Nagel-Funktion.

NOVUS B 8FC: Power on Demand

Das professionelle Kraftpaket für Ihr Unternehmen! Die „Power on Demand“-Technik mit dem aufklappbaren Hebel sorgt für über 70% Krafteinsparung und verleiht dem Modell die Leistungsfähigkeit eines Blockheftgerätes. Die hohe Ladekapazität ermöglicht ein entspanntes Arbeiten. Das Gerät unterstützt feste und lösbare Heftungen und ist mit der Flat-Clinch-Technik ausgestattet.

Heavy Duty: Die schaffen richtig was!

Wenn Sie regelmäßig dicke Papierstapel ablegen müssen, sollten Sie sich die Profi-Geräte von Novus genauer anschauen: Die starken Blockhefter verarbeiten dicke Papierstapel bis zu 200 Blatt. Großer Kraftaufwand ist dank der ausgefeilten Technik nicht nötig. So ist die Papier- und Dokumentenablage im Handumdrehen erledigt.

Folgende Heftgeräte sind für professionelle Anwendungen konzipiert: B 40, B 50, B 56, B 56XL, B 50 re+new, B 56 re+new

Für jede Anwendung das passende Produkt

Je nachdem, wieviel Papier Sie täglich verarbeiten, gibt es garantiert das passende Gerät im Produktportfolio von Novus. Schauen Sie einfach in die Tabelle, welcher Anwendungsbereich auf Sie zutrifft und sehen Sie daneben die empfohlenen Geräte von Novus:
Home-Office & Einzelarbeitsplatz
Regelmäßige Verarbeitung mittlerer Papiermengen
B 3
Klassisches Büro
Häufige Verarbeitung großer Papiermengen

Registratur Heftzangen Spezial Elektrisch

Sehr große Papiermengen Heften von Broschüren

Premium-Hefter + Original-Heftklammern = perfektes Heftergebnis

Das beste Heftgerät ist nur so gut wie die Heftklammern, die benutzt werden. Hier gilt: Verwenden Sie nur Original-Klammern von Novus. So sparen Sie Zeit und Nerven… Und sollen Sie sich „verheftet“ haben und die feste Heftung wieder lösen wollen, greifen Sie zu den ergonomischen Klammerentfernern von Novus. Diese erleichtern das Lösen der Klammern immens und sind somit unverzichtbar in jeder Schreibtisch-Schublade.
Heftklammern-Entferner 'NOVUS B 85 chrom' günstig bei Mercateo kaufen. Heftklammern von Novus günstig bei Mercateo kaufen. Heftklammern-Entferner 'NOVUS B 80 schwarz' günstig bei Mercateo kaufen.


Alle Heftgeräte von Novus finden Sie in der NOVUS-MARKENWELT.
Weitere Informationen zum Thema Bürohefter
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.