Cermetwiderstand - Cermet als Material für Widerstände
Der Begriff Cermet ist eine Zusammensetzung aus den enthaltenen Wertstoffen Keramik und Metall (ceramic und metal). Es handelt sich hierbei um einen sogenannten Verbundwerkstoff, der sowohl metallische als auch keramische Komponenten enthält, die mit einem Bindemittel versehen wurden. Der Vorteil dieser Verbundmaterialien besteht in der hohen Härte und Verschleißfestigkeit. Unter anderem werden diese Verbundwerkstoffe auch für elektronische Bauteile wie Widerstände oder
Potentiometer eingesetzt. Cermetwiderstände werden häufig auch als Dickfilm-Widerstände oder auch Keramik-Metallschichtwiderstände bezeichnet. Sie werden sowohl als einzelne Bauteile eingesetzt als auch in Schaltkreisen, die mehrere Widerstandselemente enthalten. Es handelt sich hierbei in vielen Fällen um Leistungsbauteile, die mehrere Watt an Leistung aufnehmen können müssen.
Bauformen von Cermetwiderständen
Cermetwiderstände werden häufig als Leistungsbauteile eingesetzt, die sich optisch von anderen
Widerstandsarten wie beispielsweise Kohleschichtwiderständen deutlich unterscheiden. Während Kohleschichtwiderstände eine zylindrische Bauform besitzen, sind Cermetwiderstände eher flach aufgebaut und besitzen als Widerstandsschicht eine Fläche, die mit dem Verbundwerkstoff Cermet beschichtet wurde. Die Größe der Widerstandsfläche ist meist abhängig vom Widerstandswert und der Widerstandsleistung. Cermetwiderstände besitzen häufig relativ geringe Widerstandswerte im ein- oder zweistelligen Ohmbereich. Gleichzeitig können Sie mehrere Watt an Leistung verarbeiten. Die Widerstandsschichten sind in der Regel auf einem Keramikkörper aufgebracht, der besonders hitzebeständig ist und die entstehende Wärme gut ableiten kann. Die Anschlussdrähte sind in der Regel radial ausgeführt und besitzen ein Rastermaß, das den Einsatz der Bauteile auf einer
Platine erlaubt.
Die Toleranzwerte der Bauteile
Häufig werden Cermetwiderstände mit relativ geringen Toleranzwerten eingesetzt. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass diese Bauform von Widerständen mit recht geringen Widerstandswerten hergestellt und eingesetzt wird. Toleranzen von bis zu fünf Prozent sind hier gängige Werte.
Maximale Leistungswerte und Hitzeentwicklung
Die Leistungswerte der Bauteile sollten keinesfalls überschritten werden, da eine Überlastung zu einer Beschädigung oder Zerstörung führen kann. Des Weiteren sollte beachtet werden, dass die Bauteile je nach Leistung hohe Temperaturen entwickeln können. Ein ausreichender Abstand zu benachbarten Bauteilen sollte daher bereits bei der Planung und der Montage der Bauteile berücksichtigt werden.