Die Daumenbandage - Schmerzen vermeiden
Mit einer passenden Daumenbandage kann man Schmerzen vermeiden, die verschieden Ursachen haben können. Die Ursachen können in Verletzungen (Prellung, Stauchung, Zerrung, Bänderriss, Kapselriss) oder auch Entzündungen (Arthrose, Rheuma oder ausgelöst durch Überlastungen) liegen. Zudem kann eine Daumenbandage präventiv zur Vermeidung erneuter Verletzungen oder in der Folgeversorgung nach Operationen oder Brüchen helfen, wenn man den Gips nicht mehr benötigt.
Woher kommt die Bezeichnung Daumenbandage?
Das Wort
Bandage bezeichnet ein orthopädisches Hilfsmittel zur Therapie oder Prophylaxe des aktiven (Muskelsystem) oder passiven Bewegungsapparates (Knochen, Gelenke und Bänder). Im Bereich des Daumens kommt daher die Daumenbandage zur
Immobilisierung zum Einsatz.
Der Daumen hat zwei Gelenke
Der Daumen läuft in seiner geraden Verlängerung zur Handwurzel hin in dem Daumensattelgelenk aus, welches uns ermöglicht, den Daumen gegenüber der Handfläche einzusetzen. Soll diese Bewegung vermieden werden, ist eine stabile Unterseite der Daumenbandage gefordert, wobei die Unterseite dann meist durch eine zusätzliche Schiene verstärkt ist. Eine passende
Aktivbandage reicht daher über das Handgelenk, teilweise sogar bis zur Mitte des Unterarms.
Das Daumengrundgelenk liegt dort, wo der Daumen vom Handteller abzweigt. Hier sind Verletzungen häufig, die beim Ballspielen, Skifahren oder Radfahren passieren und vielfach mit einem Bänderriss einhergehen. Das Daumengrundgelenk muss in jedem Lebensbereich, egal ob Haushalt, Schule oder Beruf schmerzfrei verwendet werden können, um Spitz- und Schlüsselgriffe zu nutzen. Die passende Daumenbandage muss also das Grundgelenk selbst stabilisieren oder unterstützen können.
Die Daumenbandage und die entsprechenden Größen
Häufig läuft eine Daumenbandage vom Daumen aus gesehen in der Mittelhand und am Handgelenk aus oder überdeckt es sogar. Daher werden viele Größenangaben nach dem Handgelenkumfang getroffen.
Zum Aufbau der Daumenbandage
Je nach Stützfunktion besteht eine Daumenbandage aus mehr oder weniger elastischem Material. Während elastische Materialien über den Daumen und die Hand gezogen werden, kann man unelastische Bestandteile meist nur dann richtig anlegen, wenn die Bandage mit Klettverschlüssen ausgestattet ist. Auf jeden Fall sollte man zur ersten Anpassung der Bandage einen Fachmann zu Rate ziehen und später darauf achten, dass die Bandage gut sitzt und nicht verrutscht.