Dinkel - ein Getreide im Kissen als Heilmittel
Dinkel ist eine uralte Getreidesorte, das seit dem frühen Mittelalter als Heilmittel zur innerlichen und äußerlichen Anwendung sehr geschätzt wird.
Die Anwendung mit dem Dinkelkissen bietet einen Schutz vor vielerlei Beschwerden. Die Hülsen des Korns, die so genannten Spelzen, werden für
die Füllungen der heilsamen Dinkelspelzkissen verwendet.
Erholung im Schlaf mit dem Dinkelkissen
Die Dinkelspelzen besitzen eine hohe wohltuende Strahlkraft, was zur Folge hat, dass der gesamte Organismus mit neuer Energie aufgefüllt
wird und somit Defizite ausgeglichen werden können. Eine wohlig massierende Wirkung stellt sich ein. Folglich wird die Durchblutung gefördert
und die verspannte Muskulatur kann endlich wieder aufatmen. Die Nerven beruhigen sich und es wird wieder eine Tiefenentspannung eingestellt.
Beim Schlafen mit dem Dinkelkissen werden die Halswirbelsäule, die inneren Organe sowie die Knochen entlastet. Das gesamte Bindegewebe
wird mit Kieselsäure versorgt. Der Dinkelspelz besteht zu 90 Prozent aus Kieselsäure, die das Bindegewebe strafft und körpereigene
Abwehrkräfte aufbaut. Außerdem besitzt der Dinkelspelz eine wärmeausgleichende Funktion, die das nächtliche Schwitzen sogar reduziert.
Beim Frösteln in der Nacht geschieht der gegenteilige Effekt, wirkt also wärmend.
Dinkelkissen als Wärmeträger
Nach dem Erwärmen des Dinkelkissens - günstigerweise im Backofen - gibt der Dinkel die gespeicherte Feuchtigkeit wieder ab. Diese angenehme,
feuchte Wärme des Dinkelkissens eignet sich außerordentlich gut gegen Muskelverspannungen im Schulter-, Nacken- sowie Rückenbereich.
Das Kissen ist ebenfalls wirksam bei Verkrampfungen, Kopf- und Bauchschmerzen.
Die langanhaltende, feuchte Wärme lindert auf ganz natürliche Weise die Beschwerden. Die warme Dinkelfüllung erweitert das Gewebe und wirkt
belebend und entspannend auf die Muskulatur. Das Einschlafen wird erleichtert. Die Temperatur wird verhältnismäßig lange gehalten, was sich
positiv auf den Körper auswirkt.
Als Kältekissen ebenso wirksam
Das Prinzip funktioniert ebenso bei Kälte. Einfach das Dinkelkissen ins Kühlfach legen und bei Bedarf zum Kühlen bei Sportverletzungen, Entzündungen
oder Migränebeschwerden verwenden.
Was ist beim Dinkelkissen zu beachten?
Wenn Sie das Dinkelkissen als Schlafkissen nutzen möchten, sollte das Kissen mindestens Schulterbreite haben, also ca. 40 x 60 cm oder 40 x 80 cm.
Empfehlenswert ist es, das Dinkelkissen zur Pflege so oft wie möglich in die Sonne zu legen. Es entwickelt daraufhin einen Selbstreinigungseffekt und
lädt sich wieder mit Energie auf.
Weitere Produkte, die Sie in diesem Zusammenhang interessieren können, sind beispielsweise Kirschkernkissen,
Wärmekissen oder Nackenkissen.