Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Erdkralle

  Erdkralle  (8 Angebote unter 29.212.423 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „erdkrallen“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Erdkralle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Erdkralle"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema Erdkralle
^

Mit der Erdkralle verdichtete Böden lockern

Krallen sind Gartengeräte, die in vielen Bereichen ihren Einsatz finden und auf die man im Landschafts- und Gartenbau nicht verzichten kann. Die Erdkralle dient nicht nur der Lockerung festen Bodens und damit einer besseren Versorgung der Pflanzen mit Nahrung und Wasser, sondern auch der Beseitigung ungewünschten Unkrauts, welches man gleich mit der Wurzel aus dem Boden ziehen kann.

Zum Aufbau der Erdkralle

Je nach Einsatzgebiet und Arbeitsweise lassen sich zwei Ausführungen unterscheiden: Es gibt zum einen halbhohe Stiele mit Griffen an den Seiten, die nach unten in drei, vier oder fünf scharfkantige Zinken auslaufen, mit denen man den Boden senkrecht von oben bearbeitet. Diese Variante wird auch als Erdklaue bezeichnet. Zum anderen gibt es Krallen mit gebogenen Zinken, die messerartig auslaufen können, und eine Dülle für einen Stiel besitzen, mit denen etwa im 45-Grad-Winkel gearbeitet wird. Je verdichteter der Boden ist, desto eher sollte man ihn von oben bearbeiten. Für zugewuchertes Gelände ist dagegen eine Erdkralle besser geeignet, deren Zinken das Gewächs durchdringen können. Eine schräg gehaltene Erdkralle mit sehr scharfen gebogenen Zinken erleichtert hier das Ziehen.

Das Einsatzgebiet

Die Erdkralle wird im Garten- und Landschaftsbau verwendet, um Böden aufzulockern. So kann es sein, dass die Böden durch Baumaschinen so sehr verdichtet werden, dass Wasser nicht mehr abfließt und sich Staunässe bildet oder an einem Hang das Wasser nicht mehr in den Boden eindringen kann und daher den Hang hinunterläuft. In diesem Fall sollte man auf die Länge der Krallenzinken achten, um auch tiefere Erdschichten zu erreichen. Für die Arbeit in Blumenbeeten kommt es dagegen mehr auf die Arbeitsbreite der Erdkralle an, damit sich die Erde zwischen den Pflanzen lockern lässt, ohne diese zu verletzen. Zur Bearbeitung von Pflanzkübeln gibt es zudem die Erdkralle auch als Minikralle.

Weitere Verwendungszwecke

Erdkrallen werden gerne genutzt, um die Erde von Wurzelballen zu entfernen, wenn Pflanzen umgetopft werden. In diesem Falle sollten die Zinken nicht scharfkantig sein, um die Wurzeln der Pflanzen nicht zu beschädigen. Mit den halbhohen Erdkrallen zur Bodenbearbeitung lassen sich auch Pflanzlöcher graben, wenn die Kralle über eine ausreichende Anzahl an Zinken verfügt. Als Gartengerät sollte die Kralle zudem allen Witterungsbedingungen standhalten

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.