Hochdruck-Laborautoklav als unverzichtbares Laborgerät
Autoklave sind Geräte, die sehr oft in Laboren eingesetzt werden. Der Dampfdruckkessel nimmt bis zu 500 ml auf und erzeugt einen sehr hohen Druck bis 400 bar. Mit einem Hochdruck-Autoklav können Versuche im kleinen Maßstab schnell und zuverlässig durchgeführt werden; das Gerät wird daher auch als stählernes Reagenzglas bezeichnet.
Überdruckbehälter in Labor und Industrie
Der Hochdruck-Laborautoklav ist ein vergleichsweise kleines Gerät. Im Gegensatz zu herkömmlichen
Autoklaven, die der Sterilisierung medizinischer Instrumente dienen, verfügt dieses Gerät über ein kleines Volumen. Es arbeitet jedoch nach dem gleichen Prinzip der Dampfdruck-Sterilisierung.
Der Hochdruck-Laborautoklav wird in folgenden Bereichen eingesetzt:
- Labore für Qualitätskontrolle,
- Lebensmittelindustrie,
- Pharmaindustrie,
- Forschung und
- mikrobiologische Tests.
Jeder Hochdruck-Laborautoklav ist ein Überdruckbehälter, das heißt, er wird für die Verwendung luftdicht verschlossen. Für die Arbeit mit dem Gerät benötigt man sehr hohe Temperaturen bis 300 °C und erzeugt einen massiven Druck von bis zu 400 bar. Je höher die Arbeitstemperatur und der erzeugte Druck sind, umso schneller erfolgt die Sterilisierung. Diese massiven Werte erfordern ein besonders hohes Maß an Sicherheit, dem durch ausgewählte Materialien und regelmäßige Funktionsprüfungen entsprochen wird.
Jeder Hochdruck-Laborautoklav verfügt über ein Gasventil und ein Manometer. Zusätzlich sind Thermometer und gesonderte Einführungen für Gase erhältlich. Bei der Nutzung eines Autoklaven wird zusätzliches Zubehör benötigt, beispielsweise Autoklavebecher, Feinregulierventile, diverse
Dichtungen und
Zwischenstücke.
Die Maße und Materialien
Das stählernes Reagenzglas hält extremen Drücken und sehr hohen Temperaturen stand. Diese Eigenschaften werden durch eine entsprechende Verarbeitung und solide Materialien erzeugt. Zumeist handelt es sich um extrem belastbaren Edelstahl.
Die Hochdruck-Laborautoklaven sind dank ihrer kleinen Abmaße nicht an einen festen Ort gebunden. Dies gewährleistet den Einsatz an verschiedenen Orten, denn im Vergleich zu anderen Autoklaven, wie den Dampfsterilisatoren, weist das Gerät ein vergleichsweise geringes Fassungsvermögen auf. Daher ist es auch deutlich kleiner in seinen Maßen und dementsprechend flexibel in der Ortswahl. Der Hochdruck-Laborautoklav spart Platz im Labor und genügt für Stoffmengen, wie sie in Forschungsprojekten und Industrielaboren verwendet werden.