Die Hummergabel vereinfacht das Verspeisen von Hummerfleisch
Steht Hummer als Delikatesse auf der Speisekarte, so gehört auch das entsprechende
Essbesteck dazu, wenn die Tafel für den Gast professionell gedeckt sein soll. Aus diesem Grund ist neben der
Hummerzange zum fachgerechten Öffnen des Hummerpanzers, eine Hummergabel zum komfortablen Verzehren des köstlichen Fleisches unverzichtbar.
Das Besondere an der Hummergabel
Hummergabeln besitzen im Gegensatz zur normalen
Gabel des Tafelbestecks zwei unterschiedlich geformte Enden. Bei dem einen Ende handelt es sich um einen kleinen Schaber, mit welchem das Hummerfleisch auf einfache Art und Weise gelöst werden kann. Das andere Ende verfügt dagegen über eine kleine Gabel. Diese ermöglicht schließlich das professionelle Herausziehen des Hummerfleisches aus den Scheren, sodass es stilvoll verköstigt werden kann. Für die einfache Handhabung der Hummergabel verfügt das Besteck über eine mittig positionierte Mulde, welche einen klar definierten Griff darstellt. Des Weiteren besteht die Besonderheit der Hummergabel darin, dass sie auch für andere Krebs- und Krustentiere eingesetzt werden kann.
Da es sich bei Hummer um eine Delikatesse handelt, so sind auch Hummergabeln aus hochwertigen Materialien empfehlenswert. Edelstahl charakterisiert sich hierbei beispielsweise durch seine Langlebigkeit und durch sein zeitlos modernes Design, sodass das Verspeisen des Hummerfleisches ein Genuss auf ganzer Ebene ist.
So wird die Speisenpräsentation abgerundet
Im Rahmen der Speisenpräsentation ist ebenso die Hummerplatte eine Bereicherung auf der gedeckten Tafel. Diese Buffetplatte kann beispielsweise zum Anrichten des Hummers auf Salat und neben anderen Köstlichkeiten gewählt werden.