Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Lampen  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Lampen“
Überbegriffe
LED-Beleuchtung
Leuchten mit moderner LED-Technik für Räume aller Art sowie den Außen­bereich.
Smart-Home-Beleuch­tung
Mit Smart-Home-Technik intelligente Beleuchtung steuern.
Innenleuchten
Für eine gute Beleuchtung von Wohn- und Arbeitsbe­reichen sorgen z. B. Kron­leuchter, Spotlights oder Stehleuchten.
Außenbeleuchtung
Außeneuchten, die vielen Einflüssen stand­halten, z. B. Erdspießstrahler, Fluter oder Solarleuchten.
Einbauleuchten
Technische Leuchten
Dekoleuchten
Für eine stimmungsvolle Beleuchtung sorgen z. B. Kinderleuchten, Sternen­himmel oder Lichterketten.
mobile Leuchten
Tragbare Leuchten erleich­tern die Arbeitswelt, wie z. B. Taschenlampen, Kopf­leuchten oder Bau­strahler.
Montageart
Deckenleuchten
Leuchten, die an der Decke angebracht werden, wie z. B. Anbaudeckenleuchten oder Pendelleuchten.
Wandleuchten
Einbau- oder Anbau­varianten für Innen- oder Außenbereiche setzen unterschiedlichste Lichtakzente.
Bodeneinbauleuchten
Sorgt für eine direkte oder indirekte Beleuchtung aus dem Boden.
Leuchtensysteme
Seil- und Schienensysteme machen die Umsetzung von Lichtkonzepten möglich.
Sicherheitsleuchten
Sensorleuchten
Diese Leuchten mit Bewe­gungs­melder schalten auto­matisch das Licht ein und aus.
Rettungswegleuchten
Dienen zur Orientierung und helfen Personen im Gefahr­fall, den Notausgang zu finden.
Notleuchten
Sorgen für Sicherheit in dunklen Räumen.
Zubehör
Leuchtmittel
Für jeden Bereich das richtige Leuchtmittel:
Allgebrauchslampen,
Energiesparlampen,
LED-Leuchtmittel.
Leuchtenzubehör
Wir führen auch das pas­sende Zubehör, wie Ball­schutz­korb, Fas­sun­gen, Lampen­reflektor.
Lichtmanagement
Controller und Gateways zum Steuern größerer Lichtsysteme.
Bewegungsmelder
Wird aktiv, wenn im defi­nierten Bereich Bewegung registriert wird. Die Licht­mes­sung schaltet sich dann ab. Für Bereiche mit wenig Tageslicht geeignet.
Präsenzmelder
Die Lichtmessung schaltet sich nach registrierter Be­we­gung nicht ab. Erreicht gute Beleuchtung aus Kunst- und Tageslicht. Ideal für Büro- oder Tagungsräume.
Lampenschirm
Verschiedene Designs und Materialien machen Leuch­ten damit zu Deko­objek­ten.

High Performance LED Baustrahler

Mehr Ausdauer. Mehr Power. Mehr Effizienz.

brennenstuhl® treibt den Lichtbereich voran und setzt die Messlatte im Lichtbereich höher und fokussiert die Möglichkeiten optimaler Lichtbedingungen für den Arbeits-, Hand- und Heimwerkereinsatz.
Was das Handwerk mit Hochleistungssport gemeinsam hat?
Leistung, Ausdauer und Stärke. Diese Anforderungen gibt es nicht nur beim Sport, sondern auch bei der Arbeit in Ihrem handwerklichen Beruf und somit beim Einsatz der brennenstuhl® LED Baustrahler.
Im Fokus der diesjährigen Saison stehen nicht nur neue, hochwertige und robuste LED Arbeitsleuchten, auch bewährte Produktserien erhalten mit neuen Modellen ihre berechtigte Platzierung – von smarten LED Baustrahlern über blendfreie 360 Grad Rundum-LED Strahlern bis hin zu innovativen, kompakten Handleuchten mit Funktion zur Steuerung der Lichtfarbe.
Intelligent, flexibel und effizient über die Grenzen des Möglichen hinauszugehen, verbindet Sportler und brennenstuhl® Baustrahler. Enorme Lichtleistung und effiziente Akkus mit bis zu 25 Stunden Laufzeit sowie die Gewährleistung hoher Schlagfestigkeit oder hohe Werte für den Schutzgrad eines Produktes vor Berührung, Fremdkörpern und Wasser - Das alles sind Produktmerkmale, auf die es beim robusten Einsatz im Handwerk und auf der Baustelle ankommt. Schlagfeste Gehäuse bis IK10 oder ein Kantenschutz aus Gummi komplettieren die extrem stabilen, effizienten und leistungsstarken Lichtprodukte.
Entdecken Sie die LED Baustrahler von brennenstuhl® für den professionellen Einsatz in verschiedenen Gewerken.
brennenstuhl® Lichtkampagne

Kompakte Akku LED Arbeitsleuchten

brennenstuhl® Kompakte Akku LED Arbeitsleuchten Mehr Flexibilität und Funktionen für Ihren Arbeitseinsatz.
Für alle Handwerker, die sowieso schon immer schwere Geräte zu Ihren Arbeitseinsätzen bringen müssen, sind die kompakten LED Arbeitsleuchten von brennenstuhl® genau richtig. Mit integrierter USB Powerbank besitzen diese oftmals weitere Zusatzfunktionen.
Sie möchten maximale Flexibilität bei der Arbeit? RUFUS, die neue Akku LED Strahler Serie von brennenstuhl® ist lichtstark, vielseitig und unverwüstlich. Von der Basic Variante, zum LED Baustrahler mit Bluetooth® Speaker oder mit CRI96 Funktion zur individuellen Einstellung der Lichtfarbe durch Abstufung der Farbtemperatur - Die RUFUS Arbeitsleuchten stehen für bis zu 25 Stunden lichtstarke Beleuchtung im kompakten, extrem stoßfesten Format.
Die RUFUS Baustrahler zeichnen sich außerdem vor allem durch ihr extrem stabiles Gehäuse aus Aludruckguss aus und erreichen mit Kantenschutz aus hochwertigem Kunststoff maximale Stabilität mit einer Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse III und Schutzart IP65. Dadurch sind die RUFUS Baustrahler stoßfest und sturzsicher aus einer Höhe bis zu 3m.
Den Akku LED Strahler einmal in der Einfahrt vergessen und überfahren? Kein Problem für RUFUS, außer einem Kratzer werden Sie diesen Baustrahler nur mit großer Mühe schwerer beschädigen können. Der ideale Begleiter auf jeder Baustelle.

360 Grad Baustrahler

brennenstuhl® 360 Grad Baustrahler 360° Komplett-Ausleuchtung für Ihren Arbeitsplatz - Perfekt für Malerarbeiten.
Die 360 Grad LED Baustrahler von Brennenstuhl bieten eine hervorragende Rundumbeleuchtung durch den 360° Abstrahlwinkel. Bei vielen Arbeiten im Handwerk, zum Beispiel Malerarbeiten, ist eine optimale Ausleuchtung der Arbeitsumgebung zwingend notwendig. Um einen ganzen Raum auszuleuchten, braucht es entweder mehrere Strahler oder einen Rundumstrahler. Dieser ist sehr hilfreich, vor allem wenn man auf der Leiter oder dem Gerüst steht., denn egal, wie ein solcher LED Strahler positioniert wird, er schafft dank dem 360° Abstrahlwinkel eine ideale Raumausleuchtung. Durch die 360 Grad Rundum-Ausleuchtung der Umgebung, ist es nicht nötig, den Strahler zu drehen oder zu neigen.
Die 360 Grad LED Baustrahler sind außerdem bruch- und schlagfest und eignen sich für die Verwendung im Innen- und Außenbereich. Einige Modelle der 360 Grad Baustrahler von Brennenstuhl besitzen eine zusätzliche Steckdose. Diese ermöglicht eine Kaskadierung von mehreren Baustrahler bis zur maximal erlaubten Leistung, oder es werden die bei der Arbeit benötigten Geräte angeschlossen. Entdecken Sie die 360 Grad Baustrahler von Brennenstuhl.

Robuste LED Arbeitsstrahler

brennenstuhl® Robuste LED Arbeitsstrahler Lichtstark, effizient und ordentlich Power - Neue Maßstäbe für Ihr Arbeitslicht.
Handwerk ist Hochleistung, denn genau wie beim Hochleistungssport, braucht man bei der Arbeit Ausdauer, Power und Effizienz. Deswegen sollte Arbeitslicht dieselben Eigenschaften erfüllen, um das Handwerk in seiner Leistung bestmöglich zu unterstützen. Die Produktlinien und Modelle der brennenstuhl® LED Arbeitsstrahler sind vielfältig und eignen sich alle mit ihren individuellen Eigenschaften perfekt für die verschiedensten Einsätze in unterschiedlichsten Arbeitsumgebungen.

Praktische Handlampen

brennenstuhl® Praktische Handlampen Maximale Leuchtkraft im Taschenformat.
Handliche Multifunktionsleuchten - Zahlreiche Formen und Funktionen für unterschiedlichste Arbeitseinsätze.
Unsere leicht und enorm ausdauernden Handlampen bieten eine präzise Ausleuchtung und nützliche Zusatzfunktionen, wie eine starke Magnethalterung, knickbarer Haltefuß und Aufhängehaken für eine flexible Befestigung. Die Handlampen eignen sich dadurch oftmals bestens für den Einsatz in der Werkstatt, als Inspektionsleuchte oder für Installations-Tätigkeiten. Je nach Anwendungszweck eignen sich LED Stirnlampen teilweise besser, falls es zum Beispiel keine Befestigungsmöglichkeiten geben sollte, oder die Hände generell frei sein sollten. Auch hier bietet brennenstuhl® ein neues Highlight. Egal ob für Freizeit oder Beruf, brennenstuhl® Handlampen sind Leichtgewichte und trotz kompakter Bauweise enorm leistungsstark.
Logo Brennenstuhl

Alle bei Mercateo verfügbaren Produkte von brennenstuhl® finden Sie
in der brennenstuhl®-MARKENWELT.

Weitere Informationen zum Thema Lampen
^

Rücken Sie alles ins rechte Licht mit der passenden Leuchte

Was wäre das Leben, egal ob privat oder beruflich, ohne die passende Beleuchtung? Auf dem Markt sind eine Vielzahl von Leuchten und die passenden Leuchtmittel erhältlich, die Auswahl fällt schwer. Das wichtigste Kriterium ist hierbei ohne Zweifel der Anwendungsbereich. Welchen Bereich möchte ich beleuchten? Soll es der gemütliche Wohnraum sein oder soll ein Arbeitsplatz perfekt ausgeleuchtet sein? Soll die Leuchte im Innen- oder Außenbereich eingesetzt werden?

Innenleuchten oder Außenleuchten?

Hier ist der Unterschied eindeutig: Während Innenleuchten in Wohnräumen oder Büros Anwendung finden, sollten Bereiche, die starken Witterungsbedingungen (Kälte, Nässe, Schmutz, Staub etc.) mit entsprechenden Außenleuchten ausgestattet werden. Diese Leuchten entsprechen den gängigen IP-Schutzarten.

Technische Leuchten

Ob Reinraumleuchten, Maschinenleuchten oder Hallenspiegelleuchten: technische Leuchten halten den widrigsten Bedingungen stand. Sie sorgen für eine professionelle Beleuchtung in Arbeitsumgebungen oder können großflächige Leuchtkonzepte schnell und solide umsetzen.

Smart Home Beleuchtung

Digital ist die Zukunft: da bleibt auch das Thema Beleuchtung nicht verschont. Smart Home Beleuchtungssysteme machen es möglich, eine Vielzahl von Leuchten und Systemen in Innen- sowie Außenbereichen mittels entsprechenden Apps und Fernbedienungen zu steuern. Warum es kompliziert machen, wenn es doch auch deutlich einfacher geht?

Das richtige Licht setzt Innen- und Außenbereiche gekonnt in Szene - Dekoleuchten

Natürlich kann eine Leuchte auch zu Dekorationszwecken eingesetzt werden. Besonders im Gartenbereich kann die richtige Beleuchtung stimmungsvolle Effekte hervorrufen. Diese erzielt man zum Beispiel, indem man schöne Ecken des Gartens mit einer Pflanzenleuchte, einer Pflastersteinleuchte oder einem Leuchtstein hervorheben. Oder wie wäre es mit Lichteffekten im Teich vor der Geschäftsstelle? Eine Schwimmleuchte macht's möglich! Licht beeinflusst unsere Stimmung maßgebend. Mit der richtigen Beleuchtung wirken Räume einladend, die Menschen entspannen sich und fühlen sich wohl und geborgen. Dekoleuchten wirken auch über ihr spezielles Design, das über die rein zweckmäßige Nutzung hinausgeht und im Raum markante Akzente setzt. Größere Dekoleuchten werden so zu leuchtenden Raumobjekten.

Ohne Leuchtmittel sehen Sie nichts

Im Wesentlichen stehen Halogenleuchten, Kompaktleuchtstoffröhren (Energiesparleuchten), Leuchtstoffröhren und LEDs zur Verfügung.

Das von Leuchtmitteln abgestrahlte Licht besitzt eine bestimmte Lichtfarbe. Grund dafür ist die unterschiedliche spektrale Zusammensetzung des abgestrahlten Lichts. Die Farbe des weißen Lichts wird charakterisiert durch die Farbtemperatur in Kelvin (K):

  • warmweißes Licht (2700...3300 K) wird als gemütlich und behaglich empfunden,
  • neutralweißes Licht (3300...5000 K) erzeugt eine eher sachliche Stimmung,
  • tageslichtweißes Licht (über 5000 K) - eignet sich für hohe Ansprüche

LED-Beleuchtung

Leuchtdioden (auch LED: 'light emitting diodes') sind das Licht der Zukunft. Interessant werden sie einerseits durch ihre hohe Lebensdauer von 50.000 bis 100.000 Betriebsstunden, aber auch durch ihre Robustheit und ihre Energieeffizienz.
Anders als Glühlampen sind Leuchtdioden keine Temperaturstrahler. Sie emittieren Licht in einem begrenzten Spektralbereich, das Licht ist nahezu monochrom. LEDs gibt es in verschiedenen Farben, Formen und Größen. Die unterschiedlichen Farben werden durch verschiedene Halbleiterkristalle, wie Siliziumcarbonat (SiC), Galliumphosphor (GaP), Galliumarsenid (GaAs) oder Indiumarsenid (InAs), erzeugt.


Energiesparlampen sind aufgrund ihres Leuchtmittels prädestiniert als Arbeitsplatzbeleuchtung. Sie haben einen hohen Wirkungsgrad, denn 70 bis 80 Prozent des Stroms werden in Licht umgewandelt.
Lampen, die zusätzlich mit einem elektronischen Vorschaltgerät (EVG) ausgerüstet sind, starten flackerfrei und sorgen für ein ruhiges, flimmerfreies Licht. Zudem erhöht das EVG die Lichtausbeute nochmals um bis zu 20 Prozent, die Lebensdauer der Röhre wird dadurch wesentlich verlängert.
Die etwas höheren Anschaffungskosten amortisieren sich je nach durchschnittlicher täglicher Brenndauer schon innerhalb von 1 bis 2 Jahren. Die Lebensdauer von Leuchtstoffröhren und Kompaktlampen liegt bei 8 bis 12 Jahren.

Halogen - das ideale Leselicht

Halogenlicht gibt Farben recht naturgetreu wieder. Das Halogenlicht ist intensiver als das Licht einer Glühbirne. Dank seiner Helligkeit eignet es sich gut als Leselicht. Die Leuchtmittel halten doppelt so lange wie Glühbirnen, ca. 2000 Stunden.
Halogenlampen sind wegen ihrer hohen Wärmeabgabe ideal als Akzentbeleuchtung. Allerdings übermüdet das punktuelle Halogenlicht längerfristig die Augen. Daher sind Halogenleuchten als alleinige Dauerbeleuchtung am Arbeitsplatz nicht zu empfehlen.
Der Handel führt eine breite Palette von Halogenleuchten. Das Spektrum reicht von der einfachen, günstigen Schreibtischleuchte bis zur Edelmetallleuchte mit Dimmer für gehobene Ansprüche.


* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.