Der Lochblecheinsatz als Einsatz für Auffangwannen von Sicherheitsschränken
Die
Auffangwannen der Sicherheitsschränke unterscheiden sich in Wannenböden und Bodenauffangwannen, die nachrüstbar sind. Für beide Varianten gibt es Einsätze, die an der Oberseite ein Lochblech besitzen. Während die
Lochblechabdeckungen auf die Wanne oder auf Vorsprünge in der Wanne aufgesetzt werden, stehen die Einsätze auf eigenen Füßen. Im Gegensatz zu Lochblechabdeckungen nehmen Lochblecheinsätze nicht die ganze Fläche, sondern nur einen Teil davon ein.
Einsatzgebiete von Lochblecheinsätzen
Lochblecheinsätze lassen sich meist in Boden- und Auffangwannen aller Sicherheitsschränke verwendet werden, egal ob es
Warum einen Lochblecheinsatz verwenden?
Der Lochblecheinsatz hat den Vorteil, dass er die Abstellfläche der Regalböden erweitert, wenn es sich um Bodenwannen handelt. Damit hilft der Einsatz, Platz- und Geld zu sparen und dient zusätzlich der Arbeitssicherheit, indem keine angebrochenen Gebinde draußen stehen bleiben müssen. Im Gegensatz zu einem durchgängigen Boden können durch die Löcher im Blech zum einen giftige Dämpfe zum Abpumpen mittels Abluftsystemen entweichen und zum anderen dennoch Tropfen aus überschwappenden oder undichten Gebinden oder Auslaufhähnen aufgefangen und in die Wanne abgeleitet werden.
Maße und Materialwahl
Als Einsatz ist der Lochblecheinsatz in Breite, Tiefe und Höhe nur durch die Innenmaße der Auffangwanne begrenzt. Eine Stolperfalle für Gebinde kann man vermeiden, indem der Einsatz nicht höher als der Wannenrand ist.
In Bezug auf das Material ist es ratsam, es entsprechend der Regalböden des Sicherheitsschrankes auszuwählen. Oft stehen Stahlbleche zur Auswahl, die zusätzlich verzinkt, kunststoff- oder pulverbeschichtet sind. Eine Pulverbeschichtung bewirkt, dass man beim Standardgebrauch etwa 30 Jahre nicht mit Korrosionsschäden rechnen muss.