Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Malmittel

  Malmittel  (4 Angebote unter 29.368.140 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Malmittel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Fantasy-In
70.470
ab € 2,17*
pro Stück
 
 Stück
Fantasy-In
70540
ab € 2,18*
pro Stück
 
 Stück
Fantasy-In
73.540
ab € 3,95*
pro Stück
 
 Stück
Fantasy-In
70.521
ab € 2,18*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Malmittel
^

Malmittel - nützliche Zusätze für Künstlerfarben

Malmittel werden Künstlerfarben zugesetzt, um bestimmte Wirkungen und Effekte zu erzielen. Besonders groß ist das Angebot für Ölfarbe und Acrylfarbe. Sie werden zum einen zum Verdünnen oder Andicken von Künstlerfarben benutzt, zum anderen aber auch, um bestimmte Eigenschaften der Farben zu beeinflussen. So lässt sich mit einem Malmittel beispielsweise die Trocknungszeit verlängern oder verkürzen. Die einzelnen Hersteller von Künstlerfarben bieten Malmittel an, die am besten auf ihre eigenen Produkte abgestimmt sind. Um solche Produkte auch für Farben anderer Hersteller zu benutzen, ist es empfehlenswert, die Wirkung zunächst auszuprobieren.

Malmittel für Ölfarben

Für das Malen mit Ölfarben sind Malmittel ganz besonders wichtig. Künstler verwenden sie gerne, um die pastose Konsistenz der Farbe zu beeinflussen. Im Gegensatz zu den wasserlöslichen Künstlerfarben können Ölfarben nicht mit Wasser verdünnt werden. Für die Verdünnung von Ölfarbe ist ein geeignetes Malmittel also unumgänglich. Grundsätzlich wird zwischen schnell trocknenden Malmitteln und solchen, welche die Trocknung verzögern, unterschieden. Erstere sind für Techniken zu bevorzugen, bei denen Übermalungen gewünscht sind, letztere machen das Nass in Nass Malen über einen längeren Zeitraum möglich. Es sind zudem auch Malmittel erhältlich, die keinen Einfluss auf die Trocknung der Ölfarbe haben. Alle Malmittel für Ölfarben verbessern die Haltbarkeit der Farbschichten.
Verdünnende Malmittel werden auch als Lasurmittel angeboten. Eine Lasur ist eine besonders dünne Farbschicht, die je nach Farbton mehr oder weniger durchschimmernd ist. Ein Lasurmittel verleiht den Farben zudem einen besonderen Glanz.

Malmittel für Acrylfarben

Für Acrylfarben gibt es heutzutage viele unterschiedliche Malmittel, welche die Eigenschaften der Farben auf bestimmte Weise verändern. Acrylfarben können zwar mit Wasser verdünnt werden. In diesem Fall sinkt jedoch der Bindemittelgehalt der Farben, was sich nachteilig auf ihre Haftung auf einem Malgrund auswirkt. Auf Papier können mit Wasser verdünnte Acrylfarben ähnlich wie Aquarellfarben in dünnen Lasuren aufgetragen werden. Auf weniger stark saugenden Malgründen wie Keilrahmen oder Malplatten ist es jedoch empfehlenswert, die Acrylfarbe mit einem geeigneten Malmittel zu verdünnen, um die Haftung und die Festigkeit des Farbfilms zu erhalten. Je nach gewünschtem Verdünnungsgrad kann dann zusätzlich etwas Wasser beigemischt werden. Die angebotenen Malmittel zur Verdünnung der Acrylfarben unterscheiden sich in ihren Glanz-Eigenschaften. Sie erzeugen wahlweise glänzende, seidenmatte oder matte Farbaufträge. Mit Malmitteln für die Acrylmalerei lässt sich auch ein Firnis (Schlussüberzug) herstellen und sie können teilweise auch als Grundierung verwendet werden.
Neben den verdünnenden Malmitteln gibt es für Acrylfarben auch Verdicker. Durch Zugabe dieser Malmittel verdichtet sich die Konsistenz der Farbe, so dass sie je nach Mittel und verwendeter Menge dickflüssig bis pastos wird.
Besonders die Malmittel für Acrylfarben unterscheiden sich je nach Hersteller deutlich voneinander. Ihre Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten können jedoch den Herstellerangaben entnommen werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.