Nagelschelle zur Befestigung von elektrischen Leitungen
Schellen sind Befestigungsmaterialien; Nagelschellen werden vorrangig bei Elektroinstallationen eingesetzt. Das bedeutet, dass ihr primäres Einsatzgebiet das Errichten von elektronischen Anlagen ist, die im Niederspannungsbereich angesiedelt sind. Nagelschellen sind aus Kunststoff gefertigt und sehr robust.
Eine Nagelschelle wird dazu genutzt, um elektrische Leitungen an bestimmten Oberflächen zu befestigen und zu fixieren. Meist wird eine Nagelschelle an einer Wand angebracht.
Montage
Nagelschellen mit Nägeln werden mit Nägeln, also mit
Drahtstiften, befestigt. Es gibt Nagelschellen, die bereits mit den passenden Nägeln geliefert werden und es gibt auch Modelle, bei denen die Nägel schon vormontiert worden (Express-Schellen). Je nach Beschaffenheit der Wand, können auch Holzschrauben und
Dübel zur Anbringung genutzt werden.
Worauf ist vor einem Kauf zu achten?
Bevor man eine oder mehrere Nagelschellen kaufen will, muss man auf die Abmessungen und die Ausführung der jeweiligen Modelle achten. Hierbei sind vor allem die Nagellänge und der Durchmesser entscheidend. Je nach Bedarf kann auch nach einer bestimmten Farbe gesucht werden.
Selbstverständlich sollte vor einem Kauf die Oberfläche untersucht werden, an der die Nagelschelle angebracht werden soll. Dabei sollte man vor allem darauf achten, ob und inwieweit Nägel eingeschlagen werden können.
Es sind auch Nagelschellen erhältlich, die über einen Einschlagstopp verfügen. Dieser Stopper verhindert ein zu weites Einschlagen des Nagels. Auf diese Weise bleibt die Schelle geschützt und ein Wegplatzen wird verhindert.