Abheftschienen für ein Abheften ohne Lochung
Vor allem in Unternehmen erlangt das Thema
Archivierung und Ablage eine besondere Bedeutung, da wichtige Dokumente meist über einen langen Zeitraum aufbewahrt werden müssen. Zum Abheften werden diese meist gelocht, jedoch ist dies nicht immer von Vorteil. Alternativ werden häufig
Prospekthüllen mit Lochrand eingesetzt. Bei Unterlagen, die keinen besonderen Folienschutz benötigen und noch blätterbar sein sollen, wie bei Prospekten und Heften, kommen die Dokumentenhüllen jedoch für eine saubere Abheftung nicht in Frage. Eine gute Alternative stellen Abheftschienen dar. Besonders bei der Zusammenstellung von Presse-, Angebotsmappen und
Präsentationsmappen lassen sich mit Abheftschienen gute, schnelle und übersichtliche Ergebnisse erzielen.
Mit Abheftschienen klemmen statt lochen und binden
Mit Abheftschienen bringen Sie System in Ihr Archiv oder in Ihre
Mappen. Sie können wesentliche Bestandteile, Kataloge, Broschüren oder Zeitschriften einfügen, ohne diese zu beschädigen. Die einzelnen Elemente, die in die Abheftschiene eingeklemmt werden (die sogenannten
Abheftklemmschienen), sind einfach wieder zu entnehmen und können später ebenso einfach wieder eingefügt werden. Anders als bei der Bindung bleiben Sie voll flexibel. Die Halterung der einzelnen Segmente erfolgt über Klemmschienen, die zusätzlich mit einer gelochten Schiene versehen sind und so ein Integrieren in Hefter und
Ordner ermöglicht.
Das Fassungsvermögen von Abheftschienen
Die Möglichkeit der Einlage ist bei Abheftschienen begrenzt. Das Fassungsvermögen wird in Blattanzahl angegeben. Hierbei kommt es jedoch auf die Papierdicke an. Bei der Angabe wird normales 80g-Papier zur Bewertung herangezogen. Bei Überfüllung gehen Sie die Gefahr ein, dass die Abheftschiene entweder bricht oder sich zu weit aufbiegt.
Die Lochung
Besonders günstig ist es, Universallochungen zu nutzen. Damit können die Abheftschienen in jeden gängigen Ordner, jede Mappe und jeden Hefter eingeheftet werden. Besonders empfehlenswert ist es, wenn die Abheftschiene über den gesamten Längenbereich über eine solche Lochschiene verfügt und in vierfach heftende Ordner eingebunden wird. Damit erhöht sich die Stabilität.
Broschürenhänger
Nicht ganz beschädigungsfrei verläuft die Verwendung von speziellen Broschürenhängern. Diese werden in den ausschließlich gebundenen Broschürenrücken eingeschoben, so dass sich am Rücken zwei Ösen darbieten, die zur Abheftung genutzt werden können. Diese Variante ist besonders empfehlenswert, wenn Sie vorab nicht genau definieren können, wie viele Seiten das abzuheftende Material umfasst und einen besonders festen Halt benötigen.