Übersicht | "Papierfüllsystem"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
TAKKT Fulfillment GmbH FillPakGo |
ab € 50,43* pro Stück |
| |
Fillpak Go Box, 70gr/m² Greenline, 38cm breit, 360lfm (7 Angebote) Papierstreifen zur Hohlraumfüllung Kosteneffizient, flexibel, einfach und schützend Per Hand werden Papierstränge abgezogen, die zur Hohlraumfüllung oder als Polster in den Karton geführt werden Ma... |
|
ab € 28,60* pro 360 Meter |
| |
FillPak M-Füllsystem (6 Angebote) FillPak M - Manülle Herstellung von Papiersträngen für die Hohlraumfüllung Per Hand werden sternförmige Papierstränge abgezogen, die zur Hohlraumfüllung in den Karton geführt werden Manülle Arbeits... |
|
ab € 80,98* pro Stück |
| |
Fillpak Manuell (2 Angebote) Der Konverter FillPak M Manuell passt sich Ihrem kleinen Polsterbedarf perfekt an. Das individuell lange Füllmaterial wirkt antistatisch und ist äußerst stabil. Der Einsatz der umweltfreundlichen P... |
|
ab € 84,39* pro Stück |
| |
|
|
ab € 32,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 56,53* pro Stück |
| |
|
TAKKT Fulfillment GmbH FTTM |
ab € 88,06* pro Stück |
| |
Fillpak Manuell Set (2 Angebote) Das Set FillPak Manuell passt sich dem kleinen Polsterbedarf perfekt an. Das Füllmaterial wirkt antistatisch und ist stabil, durchstoßsicher und verhindert Verrutschen Ihrer Produkte. Sie können Ih... |
|
ab € 183,42* pro Stück |
| |
|
TAKKT Fulfillment GmbH FTRI-70RK |
ab € 42,54* pro Stück |
| |
FillPak Papier, recycelt, Breite 380 mm, recyceltes Kraftpapier, mit Klebestreifen, 70 g/m². (1 Angebot) FillPak Papier, recycelt, Breite 380 mm, recyceltes Kraftpapier, mit Klebestreifen, 70 g/m². Bester Schutz bei geringem Papierverbrauch. Gefaltet, für platzsparende Lagerung. Aus Recyclingmaterial ... |
TAKKT Fulfillment GmbH FTRI-70RKT |
ab € 39,53* pro Stück |
| |
|
|
ab € 65,25* pro 500 Meter |
| |
|
|
ab € 50,81* pro Stück |
|
Artikel pro Seite: 10 Alle | |
Weitere Informationen zum Thema Papierfüllsystem | | | Das Papierfüllsystem hilft beim Platzieren des Füllstoffes
Füllstoffe und Füllmaterialien, wie zum Beispiel Papier, sind für Verpackungen und Kartonagen sehr wichtig, um die Inhalte vor äußeren Einflüssen, Vibrationen oder Stößen zu schützen. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Während noch immer einige schlichtes Schrenzpapier oder Verpackungschips benutzen, um den Hohlraum auszufüllen, kann man auch auf Luftkissen zurückgreifen. Damit der Füllstoff erzeugt und abgefüllt werden kann, wird ein Papierfüllsystem eingesetzt.
Vorteil von Papierfüllsystemen
Papierfüllsysteme sind Geräte, die einfach zu bedienen sind und dadurch den Verpackungsprozess beschleunigen. Sie werden genutzt, um Papier möglichst rasch und systematisiert in die Verpackung zu bringen. Ein Papierfüllsystem ermöglicht ein effizientes und vor allem flexibles Arbeiten. Außerdem wird der Arbeitsplatz sauber gehalten. Während andere Füllmaterialen schnell davonschweben können, kann das Papier stets kontrolliert werden. Ein Papierfüllsystem ist so flexibel, dass es problemlos möglich ist, das Füllmaterial in jeden Packbereich zu integrieren.
Wie funktioniert ein Papierfüllsystem?
In ein Papierfüllsystem wird eine glatte und vorgepackte Papierbahn eingelegt. Durch das Betätigen der Maschine entsteht ein schlangenförmiges Papierfüllmaterial, das sehr lang werden kann. Die Länge ist sehr wichtig, damit man genügend Material zur Verfügung hat. Theoretisch kann die Papierschlange unendlich lang sein. Diese Schlange wird direkt aus dem Konverter in den Karton hineingezogen. Das Papier kann direkt in die Verpackung produziert werden, muss es aber nicht. Man kann es auch abtrennen und manuell einlegen.
Umweltfreundliches Papier
Papierfüllsysteme sind umweltfreundlich. Das zum Auspolstern genutzte Kraftpapier ist in der Regel aus einer nachhaltigen Holzwirtschaft und biologisch abbaubar. Man kann einfaches oder mehrlagiges Papier erwerben. Weiterhin hat man die Wahl zwischen gefaltetem Papier und aufgerolltem Papier. Wenn das Papier nicht mehr benötigt wird, kann es einfach mit dem Pappkarton zusammen in den Verwertungskreislauf geführt werden. Damit ist die gesamte Verpackung recycelbar.
|
|