Die Planeten-Kugelmühle - Eine Mühle für höchste Ansprüche
Die Planeten-Kugelmühle gehört zum
Laborbedarf und kommt dort zum Einsatz, wo höchste Ansprüche an die Feinheit gestellt werden, wie etwa bei der Kolloidvermahlung. Zudem erzeugt diese
Kugelmühle so viel Energie, dass auch mechanisches Legieren möglich ist. Vor allem bei Prozessen der
Probenvorbereitung kann auf eine Mühle dieser Art kaum verzichtet werden.
Warum die Kugelmühle so wichtig ist
Unter der Kolloidvermahlung versteht man das Zerkleinern von Teilchen, die in einem Dispersionsmedium schwimmen und selbst schon sehr klein sind. Ein solches Kolloid ist zwischen einem Mikrometer und einem Nanometer groß, was so viel bedeutet wie zwischen einem Tausendstel und einem Millionstel Millimeter. Die Zerkleinerung erfolgt zum Zwecke der Grundlagenforschung in der Physik genauso wie auch in der Nahrungsmittel- und Kosmetikindustrie. Mechanische Legierungen werden etwa zur Speicherung von Wasserstoff in Magnesium für die Herstellung von Energiequellen benötigt.
Die Funktionsweise
Die Mahlstelle oder der Mahlbecher sitzen drehbar gelagert in einem standsicheren Gehäuse, dessen Deckel sich nach oben klappen lässt, um den Becher einzusetzen. Aufgrund der extrem hohen Fliehkräfte entstehen mit den passenden Mahlkugeln in sehr kurzen Zeiteinheiten Zerkleinerungsenergien mit Mahlergebnissen im Submikronbereich. Eine automatische Entlüftung des Mahlraumes ist vorteilhaft und schont die Umwelt.
Für die Kaufentscheidung wichtig
Man sollte auf das Fassungsvermögen des Mahlbehälters achten. Je nach Verwendung ist eine Eignung der Planeten-Kugelmühle für Trockenvermahlungen oder auch Nassvermahlungen erforderlich. Will man reproduzierbare Ergebnisse erzielen, ist eine Drehzahl- und Energieregelung notwendig. Je nach Einsatz im Labor sind auch Dauereinsätze oder Langzeitversuche vorzunehmen, für die die Planeten-Kugelmühle geeignet sein muss. Die Anzahl der programmierbaren Prozeduren sollte für Standardvermahlungen im Labor ausreichend sein.
Zusätzliche Eigenschaften
Mit einem eingebauten Unwuchtsensor kann eine Planet-Kugelmühle auch ohne Aufsicht betrieben werden, weil sich das Gerät dann abschaltet, bevor etwas passieren kann. Eine einstellbare Startzeit lässt damit zu, dass die Mühle auch außerhalb der Arbeitszeit genutzt werden kann. Für diverse Ergebnisse muss man neben den passenden Mahlkugeln auch auf den Druck und die Temperatur im Mahlbehälter achten. Entsprechende Sensoren müssen dann vorhanden sein und über Anzeigen auch gut abgelesen werden können.