Mit dem Profilabtaster die Profilabnahme leicht gemacht
Profilabtaster sorgen beispielsweise in der
Vermessungstechnik dafür, dass Sie an unebenen Stellen Bauteile genau abmessen und später auf den Millimeter genau einpassen können. Egal, ob es nötig wird um Säulen zu bauen, Rohrverkleidungen anzufertigen oder an Decken- und Fußbodenprofilleisten direkt auf Anschlag zu arbeiten. Hier wird in einem Arbeitsgang ein gesamter Abdruck des vorhandenen Profils erstellt, der dann einfach auf das Werkstück, das eingepasst werden soll, übertragen werden kann. Einzelne Messpunkte in hohem Aufwand zu setzen bleibt dann aus.
Nadeln oder Lamellen
Profilabtaster, die sehr leichtgängig sind, sind besonders für empfindliche Bauteile hervorragend geeignet. Viele nebeneinander gesetzte feine Nadeln verschieben sich beim Druck auf das vorhandene und abzunehmende Profil so, dass ein genaues Abbild der vorhandenen Profilierung entsteht. Je empfindlicher das Bauteil ist, umso leichtgängiger müssen die Nadeln gelagert sein. Hierbei ist es wichtig, dass sich die Nadeln nach der Abnahme des Profils feststellen lassen. Ist die Oberfläche besonders sensibel und kratzempfindlich, sind Profilabtaster, die über abgerundete Lamellen verfügen, die richtige Wahl. Wesentlich ist jedoch, dass die Lamellen über ausreichende Festigkeit verfügen, um durch leichten Andruck eine saubere Abtastung zu erreichen.
Feinabdrücke
Damit auch geringste Profilabweichungen genau wiedergegeben werden, kommt es auf die Lamellen bzw. Nadelstärke an. Je feiner diese gehalten sind, umso kleinere Abweichungen werden bei der Übertragung dargestellt. Grundlegend ist eine Feinheit von 0,8 mm je Abtasteinheit als maximaler Wert im Baubereich ansetzbar. Feiner Abtasteinheiten kommen in Bereichen wie dem Schlüsseldienst vor, in denen besonders filigran gearbeitet werden muss.
Profiltiefe
Der Bewegungsspielraum und die mögliche Tiefe der Abtasteinheitsverstellung legen die maximal mögliche Profiltiefe fest. Je nach Abtasteinheitslänge und Einschubbereich wird ein begrenzter Tiefenbereich festgelegt, der nicht überschritten werden kann, da sonst keine durchgängige und allumfassende Abtastung erfolgen kann.
Profillängen
Bei der Auswahl des Profilabtasters ist es wichtig, die abzutastende Länge des Profils zu berücksichtigen. Achten Sie darauf, den Profilabtaster nicht zu lang zu wählen, da er dadurch für bestimmte Arbeitszwecke zu sperrig wird. Weiterführend ist es wichtig, sich eine Verlängerungsmöglichkeit zur Nutzung in längeren Arbeitsbereichen offen zu halten. Besonders effektiv können Sie Ihren Arbeitsalltag mit Profilabtastern, die zusammensteckbar und somit erweiterbar sind. Hierbei ist es besonders wichtig darauf zu achten, dass die Steckbereiche keine wesentliche Lücke in der Abtastung erzeugen. Aussparungen sollten daher weitestgehend vermieden werden.
Eckbereichsabtastungen
Sind Abtastungen in Eckbereichen nötig, sollten Sie auf winklig steckbare Profilabtaster oder
Winkelschablonen zurückgreifen. Unterschiedlich einstellbare Winkel sind in jedem Fall feststellbar zu wählen. Dadurch können Sie auch in Eckbereiche durchgängige Abtastungen vornehmen, die nicht verrutschen.