Der Rollstempel für eine sehr markante Beschriftung
Unter den Textstempeln ist der Rollstempel eine leicht zu bedienende Variante, die eine markante Markierung eines Briefumschlags oder eines Schriftstücks mit Texten, wie „Info“, „Kopie“, „gebucht“ usw. zulässt, weil der Text nicht auf das Wort beschränkt ist, sondern durch den rollenden Stempelvorgang über das gesamte Dokument verteilt werden kann. Der Rollstempel wird auch als Rollenstempel oder Rollwalzenstempel bezeichnet.
Die einfache Bedienung eines Rollstempels
Man zieht den Rollstempel an der gewünschten Stelle einfach über das Blatt. Wird das Rad mehr als eine Umdrehung abgerollt, erscheint der Text als Wiederholung in einer fortlaufenden Zeile und wird dadurch sehr auffällig. Ein
Stempelkissen ist im Griff integriert, der das Rollrädchen bei Bewegung mit Tinte benetzt. Meist wird rote
Stempelfarbe verwendet, um den Text von anderen Textbestandteilen der Dokumente zusätzlich farblich abzuheben.
Vorteile des Rollstempels
Der Rollstempel hat verschiedene Vorteile. Er sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch und findet in der Stiftablage Platz. Der
Stempel spart zudem ein Stempelkissen. Im Gegensatz zu einem Stempelautomaten muss nicht mehr mit viel Kraft gedrückt werden, um einen Stempelvorgang auszulösen. Ein leichtes Aufsetzen und Abrollen des Rollstempels führt zu einem verkürzten und sehr ergonomischen Ablauf und spart zudem mühsame Handschreibarbeit. Die Information ist für jeden dank klarer Buchstaben optimal lesbar.
Der Rollstempel ist nur für kurze Texte geeignet, da die Rolle den Text in der Länge beschränkt. Für längere Textinformationen ist der Rollstempel daher nicht geeignet. Nehmen Sie dann einen
Plattenstempel oder einen Stempelautomaten.
In jedem Fall handelt es sich beim Rollstempel um ein leichtes und mobiles Arbeitsgerät, mit dem auch Verpackungen aus unterschiedlichsten Materialien wie Pappe, Mineralstoff oder Holz mit deutlich sichtbaren Buchstaben beschriftet werden können, ohne dass bei saugenden Materialien die Schrift verwischt.
Informationen zur Schriftgröße
Die Schriftgröße des Textes variiert je nach der Rollenbreite und beträgt in der Regel fünf bis ca. acht Millimeter. Alternativ kann der Rollstempel dazu eingesetzt werden, Einladungskarten mit Motiven zu dekorieren, wenn anstelle des Textes Motive auf der Rolle vorgegeben sind. Wählen Sie passende Symbole und die richtige Stempelfarbe, um dem jeweiligen Anlass gerecht zu werden.