Das Scheibenfrostschutz-Konzentrat für saubere Glasflächen
Damit die Fahrtüchtigkeit von Kraftfahrzeugen im Winter gewährleistet ist, müssen sie mit verschiedenen
Winterhilfsmitteln winterfest gemacht werden. Dazu gehören unter anderem die Ausstattung mit
Winterreifen,
Motorenfrostschutz sowie die Befüllung der Scheibenwaschanlage mit Scheibenfrostschutz-Konzentrat.
Wirkungsweise
Scheibenfrostschutz-Konzentrat ist Bestandteil der
Autochemie und besteht aus einer Lösung aus Wasser und Ethanol (Alkohol), dem Reinigungsmittel und Duftstoffe zugesetzt sind. Der Alkohol setzt den Gefrierpunkt der Flüssigkeit herab. Allerdings gibt es diverse Scheibenfrost-Konzentrate, die sich in der Wirksamkeit von minus 30 Grad, minus 50 oder gar minus 80 Grad unterscheiden.
Faustregel zur Verdünnung
Meist halbiert sich die Frostschutzgrenze, wenn dem Mittel das gleiche Volumen an Wasser beigemischt wird. Als Beispiel gilt, wenn ein Liter Frostschutz-Konzentrat bis minus 50 Grad mit einem Liter Wasser verdünnt wird, hält es nur noch bis zu einer Temperaturgrenze von minus 25 Grad Celsius.
Ausstattung des Fuhrparks
Sollen nur wenige Autos mit dem Frostschutzmittel versorgt werden, eignen sich kleine Kanister mit einem Volumen von bis zum 10 Liter. Für die Ausstattung eines größeren Fuhrparks sind Literfässer, die bis zu 200 Liter umfassen, erhältlich.
Tipp
Für Scheibenwischanlagen mit integrierter Heizung sollte man nicht auf selbstgemischte Spiritus-Lösungen zurückgreifen. Hier können ungewollte Explosionen zur Gefahr für Leib und Leben werden.
Auf die Materialverträglichkeit achten
Frostschutzmittel beinhalten nicht nur Alkohol. Achten Sie daher auf die angegebenen Materialverträglichkeiten für Lack und Gummi, um keine Folgeschäden zu provozieren.