Das Teesieb für die manuelle Teezubereitung
Das Teesieb ist engmaschig und ermöglicht eine schnelle Zubereitung von losem
Tee. Es gibt auch Sonderformen der handlichen
Siebe für den Kaffee, die engmaschiger sind.
Ausführungen des Teesiebes
Das Teesieb gibt es in zahlreichen Ausführungen aus Metall, Kunststoff oder Porzellan. Das weitverbreitete Teesieb, das mit einem Henkel gehalten wird und je nach Zubereitungsmenge in unterschiedlichen Größen ausgewählt werden kann und das Einsatzsieb, das auf Tassen und Kannen gesetzt werden kann. Es gibt auch Brühlöffel, die bequem in die Tasse gestellt und entnommen werden können. Sie ermöglichen es, den Tee beliebig lange ziehen zu lassen.
Teeeier empfehlen sich für die Zubereitung des Tees in der Kanne und auch in der Tasse. Die Teeeier sind entweder an einer Metallkette angebracht oder haben einen Griff, der gleichzeitig über eine Öffnungsmechanik verfügt. Zusätzlich gibt es schwimmende Teeeier, die in der Tasse mit einem Löffel eingesetzt und entnommen werden.
Das Kaffeesieb muss engmaschiger als andere herkömmliche Siebe
Mit dem Kaffeesieb für den manuellen Einsatz können Sie den Kaffee ohne weiteres Zubehör zubereiten. Das Sieb ist daher besonders engmaschig, um möglichst wenig Kaffeesatzdurchlass zu verursachen. Es gibt auch Kaffeesiebe für Kaffeeautomaten und Maschinen, die entweder als Sieb oder als Permanentfilter fungieren.