Übersicht | "Thermosicherung"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Temperatursicherung, 229 °C, 230 V, 15 A (1 Angebot) Temperatursicherungen Typ Inter Control Minimelt Plus. Merkmale: schnelles Ansprechverhalten, Isolierkörper aus Keramik, hohe Dauerbetriebstemperatur. Bemessungsspannung VDE/UL: 230/120 V, Bemessun... |
Inter Control 155431.006D01 |
ab € 3,61* pro Stück |
| |
THERMODISC G4A01072C TEMPERATURSICHERUNG 72GRAD 5ST (1 Angebot) Sicherungsanschlüsse: Axial bedrahtet Produktpalette: MICROTEMP G4 Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 10 A Haltetemperatur: 57 °C Schalttemperatur: 72 °C SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) RoHS kon... |
|
ab € 1,11* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,13* pro Stück |
| |
|
|
ab € 229,59* pro 100 Stück |
| |
|
|
ab € 0,476* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,88* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,75* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,476* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,86* pro Stück |
| |
Temperatursicherung 700.115-X (1 Angebot) Temperatur-Sicherung, 700.115-X, Eska Eska N2F Thermosicherung 1 A, 250 V. Sie wird zum Schutz vor Überhitzung und Feuer eingesetzt. Diese Sicherung wird direkt in die Wicklungen von Transformatore... |
ESKA Erich Schweizer 700115-X |
ab € 0,40* pro Stück |
| |
|
TE Connectivity W23-X1A1G-10 |
ab € 24,77* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,97* pro Stück |
| |
|
|
ab € 229,46* pro 100 Stück |
| |
THERMODISC G4A01093C TEMPERATURSICHERUNG 93GRAD 5ST (1 Angebot) Sicherungsanschlüsse: Axial bedrahtet Produktpalette: MICROTEMP Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 10 A Haltetemperatur: 78 °C Schalttemperatur: 93 °C SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) RoHS konfor... |
|
ab € 1,10* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,91* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Thermosicherung | | | Mit der Temperatursicherung Bauteile vor überhöhten Temperaturen schützen
Temperatursicherungen schützen elektrische Geräte oder einzelne Bauteile vor starken Überhitzungen, die durch eine Überlast entstehen können. Sie arbeiten meistens im Verborgenen. Transformatoren zum Beispiel sind häufig mit einer solchen Temperatursicherung versehen worden. Sie sorgt dafür, dass schlimmere Folgeschäden durch eine Überlast des Transformators verhindert werden. Die Temperatursicherung wird meistens nicht ausgelöst durch eine überhöhte Stromstärke, sondern durch eine Übertemperatur des Bauteils, welche aber meistens durch einen erhöhten Stromfluss verursacht wird. Man kann unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Arten von Temperatursicherungen.
Die zwei Arten von Temperatursicherungen
Der nicht rückstellbare Typ der Temperatursicherung muss nach dem Auslösen durch ein neues Bauteil ersetzt werden. Im Inneren dieser Sicherung befindet sich ein Metall, das bei einer festgelegten Temperatur schmilzt und dadurch den Stromkreis unterbricht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Häufig kommen diese Arten von Temperatursicherungen in Netzteilen bzw. Transformatoren vor. Nicht immer ist ein Austausch der einzelnen Temperatursicherung vorgesehen, sodass ein Defekt dieser Sicherung einen Austausch des kompletten Transformators zur Folge hat. Vom Äußeren her ähneln die nicht rückstellbaren Temperatursicherungen oft Halbleiterdioden. Rückstellbare Temperatursicherungen können auf unterschiedliche Weise realisiert werden. Oft werden hier Bimetalle eingesetzt. Diese Materialien haben die Eigenschaft, dass sie sich bei einer bestimmten Temperatur durchbiegen. Diese Eigenschaft kann genutzt werden, um beispielsweise einen Schaltkontakt bei einer bestimmten Temperatur zu öffnen.
Andere Bauarten von rückstellbaren Temperatursicherungen bestehen aus einem sogenannten PTC-Widerstand. Dieser hat die Eigenschaft, bei erhöhter Temperatur seinen Widerstandswert ebenfalls stark zu erhöhen, was in den meisten Fällen einer Unterbrechung des Stromkreises gleichkommt. Sinkt die Temperatur wieder ab oder wird der Stromfluss unterbrochen, so schließen beide Arten von Temperatursicherungen den Stromkreis wieder von alleine. Bei einem Bimetallschalter geschieht dies durch das Absinken der Temperatur, während er einen PTC-Widerstand der Stromkreis für eine gewisse Zeit unterbrochen werden muss.
Die Ansprechtemperatur der Temperatursicherungen
- Die Temperatur zum Auslösen der Temperatursicherungen ist natürlich ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des richtigen Bauteils. Diese Temperatur ist mehr oder weniger genau festgelegt. Zu beachten ist jedoch, dass das Bauteil auch an der richtigen Stelle platziert werden muss, um bei der gewünschten Temperatur den Stromkreis unterbrechen zu können.
- Weiterhin sollte bei der Auswahl der richtigen Temperatursicherung beachtet werden, dass deren maximale Stromstärke nicht überschritten werden sollte.
|
|