Medikamenten Ultraschallvernebler - Inhalieren mit Tiefenwirkung
Utlraschallvernebler kommen in jedem Krankenhaus oder Pflegeheim im Rahmen von
Inhalationstherapien um Einsatz. Dabei eignet sich der der
Medikamentenvernebler für bettlägerige Menschen, die Erkrankungen der Atemwege aufweisen.
Aufbau und Funktionsweise von Medikamenten Ultraschallverneblern
Medikamenten Ultraschallvernebler bestehen aus einem Ultraschallerzeuger der mittels piezokermaschischen Element arbeitet. Einem Vorratstank für Wasser oder Medikamente und dem
Aerosolschlauch, durch den die feinen Töpfchen geleitet werden. Das Inhalationsgerät erzeugt Schwingungen, die die Aeorsoltröpfchen von der Flüssigkeit bzw. den zu inhalierenden Medikamenten ablöst. Die Größe der Töpfchen wird durch die Ultraschallfrequenz bestimmt, weshalb hier Geräte mit einstellbarer Frequenz einen deutlichen Mehrwert bieten. Freqzenzbereiche von 1,7 MHz sind empfehlenswert. Halt findet der Verneblern in einem speziellen
Gestell.
Dosierung und Leistung
Wichtig bei einem Medikamenten Ultraschallvernebler ist neben der Frequenz auch die Verneblerleistung. Diese sollte sich einstellen lassen, um die Dosierung an die jeweiligen Bedürfnisse des Patienten anpassen zu können. Achten Sie hierbei auf die Angabe der ccm/min, die der Vernebler erreicht. Je größer die Möglichkeiten zur Anpassung sind, desto feiner können Sie die Medikamentenzufuhr justieren. Um eine optimale Zufuhr zu erzielen, sollten eine passende Aerosolmaske verwendet werden, diese sind in unterschiedlichen Größen erhältlich.
Unterschiedliche Verfahren
Bei der Inhalationstherapie wird in zwei Verfahren unterschieden. Die Inhalation zur Befeuchtung der Atemwege mittels sterilen Wassers und die Inhalation zur medikamentösen Behandlung.
Inhalation zur Befeuchtung
Die Befeuchtung der Atemwege bzw. deren Schleimhaut bewirkt eine Schleimlösung, was Ihren Patienten das Abhusten des Sekretes deutlich erleichtert. Die Befeuchtung erfolgt meist mit Hilfe von Kochsalzlösung die der körpereigenen Konzentration entspricht.
Inhalation zur medikamentösen Behandlung
Die Aeorsoldämpfe gelangen direkt in die Atemwege wohingegen Tabletten oder die Einnahme von Säften über den Magen-Darmtrakt erst in die Blutbahn und dann an den Wirkort gelangt.