Verband-Haftkleber - Verbandfixierung leicht gemacht
Egal, ob vorbeugende Bandage oder wirkungsvoller Tape- oder Kompressionsverband - wichtig ist, dass Verbände optimal sitzen, um den Zweck der
Immobilisierung sowie den Schutz von Gelenken, Sehnen und Muskeln zu erfüllen. Damit eine gute Haftung am Körper erfolgt, ist es ratsam, auf selbstklebende Verbände oder auf Verband-Haftkleber zurückzugreifen. Zudem ist ein solcher
Kleber bei ausreichender Haftkraft auch zum Befestigen von orthopädischen Stützen und Schienen geeignet. Polstermaterial und
Verbände lassen sich einfach auf unverletzten Hautschichten anbringen und später wieder ablösen.
Sicherer Sitz
Bei einer Kompressionsbinde werden Gewebeteile und Blutgefäße zusammengedrückt, um einen lokalen Druck auf das Gefäßsystem auszuüben. Um gezielt arbeiten zu können, ist ein festes Anhaften der angelegten Verbände besonders wichtig. Da der Patient trotz Verband in Bewegung ist, besteht ein erhöhtes Risiko, dass sich der Verband löst, lockert oder verrutscht. Verband-Haftkleber, der vor dem Anlegen des Verbands auf der Hautpartie aufgebracht wird, verhindert dies.
Hautfreundlich
Besonders wichtig ist es, einen dermatologisch getesteten Haftkleber zu verwenden, der für den direkten Hautkontakt geeignet ist. Allergien und Überempfindlichkeiten müssen unbedingt vorab abgeklärt werden. Da die Hautpartien oft bereits durch den Verband gereizt und beansprucht sind, sollte der Kleber nicht noch zu einer zusätzlichen Belastung führen, sondern die Reibung zwischen Verband und Haut minimieren.
Wasserlöslich
Damit der Verband-Haftkleber nach dem Ablegen des Verbandes leicht zu entfernen ist, empfiehlt es sich, wasserlösliche Varianten zu verwenden. Durch einfaches Abwaschen können so Klebereste entfernt werden. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass die meisten Kleber keine Flecken in Textilien hinterlassen und die Bekleidung Ihrer Patienten somit nicht verschmutzt wird.
Für geschmeidige Bewegungen
Damit der Bewegungsablauf nicht gestört wird, muss der Verbandhaftkleber einen geschmeidigen Film bilden, der keine Spannung aufbaut. Ein Einreißen der Klebestruktur und ein unangenehmes Spannungsempfinden auf der Haut werden so auch bei starken Bewegungen vermieden.
Aufbringen leicht gemacht
Für großflächige Verbände und Bandagen eignen sich Sprühkleber besonders gut, denn sie bilden durch den feinen Sprühnebel einen gleichmäßigen Film. Kleinere Flächen der Haut können hingegen optimal mit Klebstiften bearbeitet werden. Damit bestimmen Sie selbst punktgenau, wo und wie dick der Kleber an einzelnen Bereichen aufgetragen werden soll.