Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Vibrationsplatte

  Vibrationsplatte  (121 Angebote unter 29.114.392 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „vibrationsplatten“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Vibrationsplatte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Vibrationsplatte"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Vibrationsplatte
^

Bodenverdichter - Bewegung mit Tiefenwirkung

Bodenverdichter sorgen im Hoch- und Wegebau dafür, dass der Untergrund die perfekte Form erhält und durch die Verdichtung an Tragfähigkeit gewinnt. Durch die Verdichtung wird ein Absinken durch lockere Erdschichten verhindert. Zudem wird die Eigendynamik des Bodens minimiert. Durch die Verdichtung mit dieser Baumaschine entsteht eine perfekte Basis für die verschiedensten Baumaßnahmen. Kleine bis mittlere Flächen lassen sich mit handgeführten Bodenverdichtern optimal und ohne großen Aufwand bearbeiten. Die Plattenabmessungen legen den gleichzeitig zu bearbeitenden Bereich fest.

Verdichtet - nicht nur platt gemacht

Wird ein Bodenverdichter eingesetzt, wird durch Rütteln und Stampfen eine starke Kraft auf den Boden ausgeübt. Die Poren des Bodens werden zusammengedrückt, Lufteinschlüsse entfernt und die einzelnen Partikel enger zusammen gepresst. Eine gut durchgeführte Bodenverdichtung sorgt dafür, dass spätere Baumaßnahmen langfristig eine gute Qualität aufweisen und schadenfrei bleiben. Es kommt zu einer erhöhten Tragfähigkeit, zudem wird der Verschleiß von Straßen vermindert. Verminderte Wasserdurchlässigkeit und Frostempfindlichkeit stellen die Voraussetzung für eine erhöhte Standfestigkeit dar.
Berücksichtigen Sie auch passendes Zubehör wie die Vulkollanplatte oder die  Wasserberieselung.

Bodenverdichter - einfach oder reversierbar

Je nach Anwendung kommen einfach nur vorwärts laufende oder reversierbare Vibrationsplatten zum Einsatz. Bei der reversierbaren Variante haben Sie die Möglichkeit, dickere Schichten zu bearbeiten, da die dynamische Energie umgekehrt werden kann und sowohl ein Vorwärts- als auch ein Rückwärtslauf möglich sind. Bodenverdichter mit einfachem Lauf sind für dünne Schichten aus Kies, Sand, bituminösem Mischgut und Pflaster geeignet. Mit reversierbaren Rüttelplatten können Sie zusätzlich dicke Schichten aus Schotter und Mischböden bearbeiten. Die Kaufentscheidung ist demnach von der dicke der zu bearbeitenden Bodenschicht und der Zusammensetzung abhängig.

Geräteeigenschaften des Bodenverdichters

Bei der Bodenverdichtung spielen folgende Parameter eine wichtige Rolle. Das Gewicht, die Amplitude und die Frequenz, mit der der Bodenverdichter arbeitet. Je höher diese drei Parameter sind, umso besser wird das Verdichtungsergebnis. Letztlich spielen alle Parameter in Kombination eine wesentliche Rolle für das Ergebnis.

Die Masse

Ein besonderes Augenmerk sollte auf der Masse ruhen. Da besonders bei Rüttelstampfern mit der Bewegungsenergie gearbeitet wird, ist dies ein besonders wichtiger Punkt. Allerdings wird auch bei der Nutzung von Vibrationensplatten mit steigender schwingender Masse die Wirktiefe deutlich erhöht.

Die Amplitude

Die Amplitude gibt an, wie hoch sich die Platte beim Einsatz vom Boden abhebt, bevor sie wieder nach unten geführt wird. Mit steigender Amplitude steigt auch die Wirkung der Verdichtung. Allerdings sollten Sie auf die Umgebung achten, denn sensible Bebauungen können bei starken Schwingungen, die bei großen Amplituden entstehen, schnell Schaden nehmen.

Die Frequenz

Je häufiger der Bodenverdichter auf den Untergrund trifft, umso effektiver ist dieser. Bei gleicher Zeit und Arbeitsgeschwindigkeit erzielen Sie mit einer höheren Frequenz bessere Verdichtungsergebnisse.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.