Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Wannen-Einhebelmischer

  wannen einhebelmischer  (2.711 Angebote unter 29.267.552 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „wannen einhebelmischer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wannen-Einhebelmischer"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   181   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema wannen einhebelmischer
^

Die Wannenarmatur ermöglicht das Auf- und Abdrehen des Wassers

Unter den Badarmaturen sollte für die Renovierung oder Einrichtung eines barrierefreien Bades die Wannenarmatur nicht fehlen, wenn man auf eine Wanne für ein schönes Bad nicht verzichten möchte. Man unterscheidet zwei Gruppen:
  • die Wannenrandarmatur und die
  • die Wandarmatur als Unterputz- oder Überputzarmatur.
Die Befestigung der Wannenrandarmatur liegt in der Horizontalen, während das Festschrauben der Wandarmatur in der Vertikalen erfolgt. Die Wannenarmatur wird auch als Wanneneinlauf bezeichnet.

Funktionalität und Design von Wannenarmaturen

Die Wannenarmatur dient nicht mehr alleine dazu, als Wassereinlass für die Wanne zu fungieren. Viele Hersteller haben Funktionalität mit Design verbunden, sodass man eine große Auswahl an Armaturen vorfindet. Ein Beispiel ist die Wannenarmatur als Wasserfallarmatur. Diese Wandarmatur verfügt über einen breiten Einlass, über dessen Kante das Wasser in die Wanne fällt.

Die Komponenten einer Wannenarmatur

Die Wannenarmatur gibt es schlicht als Einhebelmischer oder mit zwei Reglern und einem Kran zur Wanne. Zusätzlich gibt es Modelle mit einem Abzweig nach oben (Duschenarmatur), an denen ein Brauseschlauch angeschlossen wird. Das ist aber noch nicht alles. Man kann auch die Stöpselmechanik, den Duschschlauchanschluss, die Wasserregulierung und den Hahn getrennt wählen und kombinieren, was in Luxusbädern für Eindruck sorgt.
Ein Einhebelmischer bewegt zwei Lochplatten oder eine Kugel mit Durchflussöffnung. Ein Drehregler schiebt meist eine runde Ventilplatte gegen oder in Durchflussrichtung. Durch die Reibung entstehen im Laufe der Jahre Verschleißerscheinungen.

Temperaturregler

Temperaturregler in der Wannenarmatur haben viele Vorteile. Man kann eine Temperatur des Wassers voreinstellen und muss so nicht ständig nachregeln. Auch Druckschwankungen in den Wasserleitungen etwa durch Anlaufen einer Waschmaschine führen nicht mehr zu einem Kälte- oder Verbrennungsschock. In diesem Fall sollte man wegen der Reaktionszeit des Reglers anstatt auf Bi-Metall auf Keramik setzen. Kinder oder hilfsbedürftige Menschen können sich bei einer Thermostatarmatur nicht mehr an zu heißem Wasser verbrühen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.