Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Schleiffeile  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Schleiffeile
^

Die Schleiffeile – Genauigkeit hat oberste Priorität

Im Formen- und Werkzeugbau sowie auch im Maschinen- und Modellbau kommt es entscheidend auf die Genauigkeit des Ergebnisses an: je genauer einer Werkzeug ist, desto präziser lässt sich damit arbeiten. Mit Maschinen erreicht man diese Genauigkeit nicht an jedem Werkstück oder Werkzeug, weshalb es auf eine manuelle Nachbearbeitung mit einer passenden Schleiffeile ankommt.

Arbeitstechnische Einordnung

Die Schleiffeilen gehören wie alle Feilen zu den mehrschneidigen, spanenden Werkzeugen, mit denen Werkstoffe durch das Bearbeitungsverfahren „Feilen“ in die gewünschte Form gebracht werden. Die Schleiffeile ist dennoch ein Schleifmittel, welches die Zähne als Reihe mit negativem Spanwinkel zum Schaben eingehauen oder mit positivem Spanwinkel als schneidendes Werkzeug eingefräst bekommen hat, während bei der gröberen Raspel die Zähne einzeln eingehauen wurden.

Die Unterscheidungen

Man kann die Schleiffeilen durch den Hieb, den Einsatzbereich oder aber auch der Form des Querschnittes am Feilenblatt in verschiedene Gruppen einteilen. Feilen nach Querschnitt kann man unterscheiden in
  • viereckige Formen,
  • dreieckige Formen oder
  • runde Formen.

Die viereckigen Formen

Zu den Schleiffeilen mit vier Seiten gehören Flachfeilen mit einem rechteckigen Querschnitt, Vierkantfeilen mit quadratischem Querschnitt, Zapfenfeilen mit rombenförmigen Querschnitt oder auch Schwertfeilen mit einem noch weiter zusammengedrückten rombenförmigen Querschnitt. Mit diesen Formen lassen sich präzise rechte Winkel und spezielle Öffnungen wie für Zapfen mit der Zapfenfeile erreichen.

Die dreieckigen Formen

Unter den dreieckigen Formen findet man die Dreikantfeilen mit drei gleichlangen Seiten und Winkeln zum Feilen von 60-Grad-Winkeln, die Barettfeilen mit einer Arbeitsfläche, die einem 90-Grad-Winkel der anderen zwei Seiten gegenüberliegt, und die in sehr spitzem Winkel zulaufende Messerfeile.

Die runden Formen

Eine andere Variante sind die Rundfeilen-Schleiffeilen. Die Rundung ergibt dann entweder einen Vollkreis, ein Doppel-Segment wie bei der Vogelzungenfeile oder einen Halbkreis. Damit können die unterschiedlichsten Vertiefungen an den Backen und Mäulern von Greif- und Kombizangen gefeilt werden.

Besonderheiten

Einige Schleiffeilen zur Feinstbearbeitung von gehärtetem Stahl sind meistens am besten in Verbindung mit Öl oder Petroleum verwendbar.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.