Mit dem Destilliersystem Probenauswertungen effizienter gestalten
In der
speziellen Analytik, die durch Mess- und Analysegeräte als wesentliche Hilfsmittel ausgestattet ist, sind Destilliersysteme in der Wasseranalytik für diverse Untersuchungen sehr beliebt, wenn es um die Feststellung von Phenol und Ammonium-Stickstoff Bestimmung geht, weil sich damit sehr effizient arbeiten lässt. Denn der Wasserdampf steht nach maximal 30 Sekunden zur Destillation zur Verfügung, da er nicht von einem internen Vorratsbehälter abgegeben wird, sondern nur von der Größe des durch den Anwender eingesetzten externen Behälters abhängig ist.
DIN und DEV
Die Bestimmung des Phenol- oder auch Ammonium-Stickstoffs nach DIN/DEV 38409 – H16 -2 für Phenol und DIN/DEV 38406 – E5 – 2 für Stickstoff muss eine große Menge Wasser binnen kürzester Zeit destilliert werden. Dies lässt sich bei der gleichzeitigen Bearbeitung mehrerer Proben nur mit einem leistungsstarken Destilliersystem bewerkstelligen. Das spezielle ist, dass man durch die Einleitung von Wasserdampf in die Proben eine sehr gleichmäßige Destillation erreicht und damit eine hohe Reproduzierbarkeit der Wiederfindungsrate über den ganzen Bereich erhält.
Zum Aufbau für eine Phenol- und Ammonium-Stickstoff-Bestimmung
Ein Destilliersystem ist ein durch Strom mit 230 VAC betriebenes Labor-Tischgerät und besteht meist aus einem Fünffach-Reihenwasserdampferzeuger mit einer Steuergruppe und automatischer Destillierwasserzufuhr sowie einem Standgestell, Kühlerabstellkonsolen und Kühlwasserverteilungsleisten. Dazu gibt es als Zubehör dann eben die Basisglassätze, die aus bis zu fünf
Reaktionsgefäßen mit Übergangsstücken, Wasserdampf-Einleitungslanzen, Hohlstopfen und
Destillationsbrücken bestehen. Ferner sind Heizblöcke und Wärmeschutzhauben erhältlich. Mit einem Gewicht von insgesamt über 50 Kilogramm sollte man ein Destilliersystem auf einem stabilen
Labortisch aufstellen.
Das Apotheken-Destilliersystem als besondere Variante
Apotheken-Destilliersysteme werden zur Herstellung von destilliertem Wasser benötigt. Teilweise kann man bis zu zwei Liter Wasser pro Stunde so gewinnen. Diese Destilliersysteme benötigen auch einen Stromanschluss, sind jedoch kleiner als die Destilliersysteme für die Wasseranalytik.
Das Zubehör
Als Zubehör gibt es für Destilliersysteme einzelne Glasbausätze und Bausätze mit bis zu fünf Gläsern als Probengefäße.