Der Küvettentest in der Diagnostik für schnelle und zuverlässige Analysen
Bei der
Diagnostik handelt es sich um Methoden, mit denen man eine Diagnose stellen kann. Eine Diagnose kann eine Erkrankung entweder bestätigen oder aber auch ausschließen. Das ist dann von den Analysewerten abhängig. Schnelle Analysen mit Minifotometern werden in den Laboren von Krankenhäusern oder Arztpraxen mit Hilfe von
Küvettentests durchgeführt. Genau genommen geht es hier um den Bereich der Labordiagnostik. Ergibt die Analyse keinen eindeutigen Befund, werden weitere körperliche Untersuchungen vorgenommen. Je nach Diagnostikbereich muss man den sogenannten Arztvorbehalt beachten.
Beispiele für quantitativ bestimmbare Substanzen
In der Labordiagnostik geht es im Rahmen der Medizin sehr oft um die Untersuchung von Körperflüssigkeiten wie Blut oder Urin. Mit Analyseverfahren wie den Küvettentests werden die chemischen Parameter oder aber die Anzahl von Zellen
fotometrisch ausgewertet, nachdem ein passendes Reagenz sich positiv auf die gesuchte Substanz auswirkt und sie damit messbar macht. Die Messung ergibt hinsichtlich der gesuchten Substanz auch Ergebnisse in Bezug auf die Konzentration in der Flüssigkeit und erlaubt damit eine quantitative Auswertung. Als Beispiele sind dem Laien oft Untersuchungen auf Eisen oder Hämoglobin bzw. bei Sportlern in Belastungstests auf die Lactatwerte bekannt. Je nach Substanz steht auf dem Küvettentest oft auch die Methodik der Analyse wie etwa mit Ferrozin zur Bestimmung des Eisengehaltes.
Zum Umgang mit den Küvettentest
Um Blut oder Urin zu untersuchen genügen oft schon Volumen im Mikroliterbereich. Daher können die Küvetten auch mit
Minifotometern ausgewertet werden, die im Prinzip in jedem Arztkoffer Platz finden. Fotometer dienen in der analytischen Chemie und in der Labordiagnostik der Bestimmung von Konzentrationen in Flüssigkeiten nach dem Lambert-Beer‘schen Gesetz. Dieses besagt, dass die Intensität des Lichtdurchgangs durch eine Flüssigkeit sich mit der Zunahme der Konzentration der absorbierenden Substanz abschwächt. Es muss dann eine homogene Verteilung der Substanz in der Probe ebenso vorliegen wie eine in der Regel vorkommende sehr niedrige Konzentration im Mikromolbereich.
Die Form
Für bestimmte Analysegeräte benötigt man eckige
Küvetten als Einsatz. Für die Minifotometer sind dagegen meistens kleine zylindrische Küvetten mit geraden Böden im Einsatz.