Übersicht | "Überdruckventil"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Sicherheitsventil DN 10, Messing, G 1/2, Ansprechdruck 10 bar (8 Angebote) Sicherheitsventil DN 10, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 1/2, SW 27, Ansprechdruck 10 bar, baumustergeprüftFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshal... |
|
ab € 20,42* pro Stück |
| |
|
|
ab € 101,89* pro Stück |
| |
|
|
ab € 40,70* pro Stück |
| |
|
|
ab € 36,61* pro Stück |
| |
Caleffi Membran-Sicherheitsventil 1/2Zoll, 6 bar (7 Angebote) als Sicherheitseinrichtung gegen Drucküberschreitung in geschlossenen Warmwasserbereitungsanlangen nach TRD 702 und DIN 4753 · Teil 1 und DIN 1988 · Eckausführung mit Anlüftvorrichtung · Gehäuse au... |
|
ab € 4,27* pro Stück |
| |
Caleffi Solar-Sicherheitsventil 1/2Zx6 bar 253046 (5 Angebote) Caleffi Solar-Sicherheitsventil 1/2Zx6 bar 253046 Messing-Gehäuse, verchromt, IG-IG Anschlüsse, PN 10, Temperaturbereich -30 bis +160 °C, max. Glykolgehalt 50 %, vergrößerter Ablauf, Entleerungslei... |
|
ab € 9,45* pro Stück |
| |
Sicherheitsventil DN 10, Messing, G 1/2, Ansprechdruck 1,5 bar (8 Angebote) Sicherheitsventil DN 10, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 1/2, SW 27, Ansprechdruck 1,5 bar, baumustergeprüftFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, desha... |
|
ab € 20,43* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,27* pro Stück |
| |
Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G 1, Ansprechdruck 5 bar (8 Angebote) Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 5 barFür ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.Beim Abblasen darf keine Verdamp... |
|
ab € 64,76* pro Stück |
| |
Hochl.-Sicherheitsventil, G 1, 6 bar (1 Angebot) HL-Sich.ventil G 1 -1144.03-6,0 Hochleistungs-Sicherheitsventil, ruettelfeste Ausfuehrung, Messing, Betriebstemp. max. 180 °C, SW 41, Ansprechdruck 6 bar |
|
ab € 168,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,69* pro Stück |
| |
Sicherheitsventil, Messing, G 3/4, Ansprechdruck 2 bar (8 Angebote) Sicherheitsventil, Hochleistungsausf., Messing, Betriebstemp. -40 °C bis 200 °C, G 3/4, SW 32, Ansprechdruck 2 barFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht fü... |
|
ab € 57,63* pro Stück |
| |
Sicherheitsventil DN 8, Messing, G 3/8, Ansprechdruck 16 bar (8 Angebote) Sicherheitsventil DN 8, Messing, Betriebstemperatur -25 °C bis 180 °C, G 3/8, SW 20, Ansprechdruck 16 bar, baumustergeprüftFür Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb... |
|
ab € 15,04* pro Stück |
| |
|
|
ab € 30,81* pro Stück |
| |
|
|
ab € 104,36* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Überdruckventil | | | Mit dem Heizungs-Überdruckventil Wasserschäden vermeiden
Das Überdruckventil hat die Aufgabe, ein Heizungssystem vor Überdruck zu schützen, denn die Ursachen für einen überhöhten Druck können sehr vielfältig sein. So kann der Überdruck durch ein defektes Ausdehnungsgefäß ausgelöst werden oder weil zu viel Wasser in das System geleitet wird. Das Ventil führt zu einem Abblasen von Heizungswasser, um den Druck im System unmittelbar zu mindern. Den Druckabfall kann man direkt am Manometer der Heizungsanlage beobachten. In einigen Fällen ist das Heizungs-Überdruckventil auch direkt mit einer Abwasserleitung verbunden. Hier fällt bei kleinen Unregelmäßigkeiten im Druckverhalten der Anlage nicht unbedingt ein Wasserverlust auf, da er in kleinen Mengen, aber kontinuierlich erfolgt.
Der Auslösedruck
Die Ventile, die beispielsweise mit Sanitär - oder Industriearmaturen verbaut werden, gibt es mit unterschiedlichem Auslösedruck, der zum Teil auch als Ansprechdruck bezeichnet wird. Gemeint ist der Druck, bei dem sich das Ventil öffnet. Da das Überdruckventil zudem als Sicherheitsventil fungiert, muss der Auslösedruck immer in Relation zur Heizungsanlage bemessen werden. Der Auslösedruck wird in Bar angegeben.
Grund für ein defektes Ventil
Im Laufe der Jahre kann ein Überdruckventil aufgrund einer Ermüdung des Mechanismus defekt werden. Die Folgen können darin liegen, dass das Ventil entweder erst zu spät reagiert oder viel zu früh Heizungswasser abgibt. Daher ist bei Druckschwankungen im Heizungssystem immer neben einem defekten Ausdehnungsgefäß auch mit einem nicht intakten Heizungs-Überdruckventil zu rechnen. In manchen Fällen muss auch während des Heizens regelmäßig ein wenig Flüssigkeit aus dem Ventil tropfen, um die Sicherheit des Systems zu gewährleisten.
Der Anschluss
Die oft aus Messing oder Guss bestehenden Überdruckventile werden meistens über ein Innengewinde mit der Heizungsleitung auf deren Außengewinde verbunden. Am oberen Ende des Ventils sitzt in der Regel ein Hebel. Der Überdruck schiebt ihn nach oben und ermöglicht so ein Austritt der Flüssigkeit. Da Heizungswasser sehr heiß ist, besteht hier Verbrühungsgefahr, wenn man das austretende Wasser nicht durch eine zusätzliche Ablassleitung in ein Auffanggefäß leitet.
|
|