Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Antistatikhelm

  Antistatikhelm  (1 Angebot unter 28.218.919 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Antistatikhelm“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Antistatikhelm"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Schutzhelm EN 397 PE Weiss (9 Angebote) 
Schutzhelm, Typ=AV13060, Gewicht=304 g, Grösse max.=-999, Grösse min.=-999, ESD-sicher=Nein, Farbe Kopfschutz=Weiss, Kopfschutz-Produkttyp=Schutzhelm, Kopfschutzmaterial=PE, Sicherheitsklasse=EN 397
Avit
AV13060
ab € 6,59*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Antistatikhelm
^

Der Antistatikhelm für ESD-Bereiche

Der Antistatikhelm wird als Industriehelm als Ergänzung für Bauarbeiten im ESD-Bereichen eingesetzt. Beachten Sie daher unbedingt die Informationen zum Ratgebertext ESD, der mit weiteren Informationen dazu beitragen kann, Schäden an Personen und Material in Millionenhöhe zu vermeiden.
Antistatikhelme können zusätzliche Eigenschaften der Elektrikerhelme besitzen. Um Verwechslungen zu vermeiden, finden Sie nachfolgend einige Informationen zu unterschiedlichen Bezeichnungen für diverse Helmeigenschaften.

Ist der Helm ableitfähig oder auch antistatisch?

Im Sprachgebrauch werden die Begriffe unterschiedlich verstanden. Richtet man sich in der Auslegung nach Definitionen oder Normierungen, gilt ein Helm nach BGR 132  - zur Vermeidung von Zündgefahren durch elektrostatische Aufladungen - als ableitfähig, wenn bei 30 Prozent relativer Luftfeuchte der Oberflächenwiderstand R < 1011 Ohm beträgt. Ist zusätzlich durch Experimente bewiesen, dass keine Entladungen entstehen, soll nur dann der Begriff antistatisch verwendet werden.

Das besondere Material des Antistatikhelms

Hersteller, die auf die antistatische Eigenschaft Wert legen, können die Anforderungen nur dadurch erfüllen, wenn die verwendeten Materialien spezielle Eigenschaften besitzen. Diese können darauf beruhen, dass beispielsweise der Kunststoff einer Helmschale mit zusätzlichen Stoffen vermengt und das Innenleben besonderen Anforderungen gerecht wird.

Der Antistatikhelm und sein Umfeld

Im Rahmen der Antistatik, oder auch Ableitfähigkeit, können häufig einzelne Bestandteile alleine, wie ein Antistatikhelm, nicht als geeignet bewertet werden, weil es auf das Zusammenspiel mit geeignetem Schuhwerk und der übrigen Schutzkleidung wesentlich ankommt. Alle Bestandteile sollten entsprechend dem Schutzzweck unbedingt einheitlich CE-gekennzeichnet sein. Helme ohne CE-Kennzeichnung dürfen als Industriehelme nicht verwendet werden, weil die Gefahr für Kopfverletzungen zu hoch ist.

Zubehör gestattet?

Unter Zubehör versteht man Zusatzteile für besondere Zwecke. Je nachdem, ob Sie einen Gehörschutz, Augenschutz oder Nackenschutz vor Gefährdungen bewahren soll, sind die entsprechenden Normen einzuhalten. Jeder Hersteller empfiehlt eigenes Zubehör für die am Helm vorgesehenen Befestigungen. Achten Sie bei Bestellung darauf, wenn Sie etwas Passendes ergänzen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.