Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Ausklinkzange

  Ausklinkzange  (41 Angebote unter 28.008.830 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Ausklinkzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Ausklinkzange"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Ausklinkzange
^

Die Ausklinkzange für passende Aussparungen in Kunststoffprofilen und Gehäusen

 „Ausklinken“ ist ein Fachbegriff im Rahmen des Scherschneidens oder Scherens, wobei ein Werkstoff durch zwei sich aneinander vorbeibewegenden Schneiden getrennt wird (DIN 8588). Hierbei unterscheidet man verschiedene Verfahren, je nach Lage zur Werkstückbegrenzung. Zum Ausklinken sei angemerkt, dass ein Stück aus der Seite eines Werkstücks herausgeschnitten wird. Die Schnittlinie ist hierbei offen und startet und endet an der Kante einer Werkstückseite. Mit der Ausklinkzange  als Spezialzange werden Aussparungen in Kunststoffleisten oder -gehäusen bei der Elektro- oder Sanitärinstallation hergestellt.

Zur Kurzbeschreibung der Ausklinkzange

Die Ausklinkzange besitzt wie eine Schere Backen bzw. je Ober- und Unterseite zwei parallele Schneiden, ein Gelenk und einen Griff. Das Handwerkzeug ähnelt mehr einer Zange denn einer Schere, weil die Schneiden kurz und kräftig, ähnlich den Backen einer Zange geformt sind. Dies hängt damit zusammen, dass man zum Ausklinken von Metall- oder Kunststoffprofilen bzw. -gehäusen relativ viel Kraft benötigt und dank der Hebelwirkung auch aufbringen kann.

Zur Bemaßung

Typisch sind die Angaben zur Schnitttiefe, Schnittbreite und Länge der Ausklinkzange metrisch, also in Millimeter vorzufinden. Die kleinsten Aussparungen lassen sich immer durch Vor- und Nachschnitt vergrößern. Während man die Schnitttiefe bis zur maximalen Länge wie bei einer Schere selbst variieren kann, kann man die minimale Schnittbreite nicht unterschreiten, weil diese von der Ausgestaltung des Werkzeugkopfes abhängig ist.

Die Schnitttiefe, Schnittbreite und Länge

Die Schnitttiefe gibt den Arbeitsbereich an, in dem die Klingen bzw. Schneiden der Zange aneinander vorbei gleiten, wenn man die Griffe zusammendrückt. Die Angabe betrifft die Tiefe, mit der man in einen Werkstoff hineinschneiden kann. Da die Schnittlinie an einer Kante des Werkstücks beginnt und endet, kann man nach oben hin keine Schnittbreite definieren. Die geringste Schnittbreite ergibt sich aus dem Abstand der doppelschneidigen Klingen bzw. Backen. Die Länge gibt die Gesamtlänge des Werkzeugs an. Es wird also von der Spitze bis zum Ende der Ausklinkzange komplett gemessen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.