Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > AV-Receiver

  AV-Receiver  (89 Angebote unter 28.218.945 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „AV-Receiver“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"AV-Receiver"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema AV-Receiver
^

AV-Receiver - Schaltzentrale nicht nur für Heimkinos

AV-Receiver sind die Kernkomponente der Audiotechnik, vor allem von professionellen Heimkinos, aber auch als Mittelpunkt von Präsentationstechnik im Unternehmen bestens geeignet. Die kompakten Geräte können dabei verschiedenste Audio- und Videosignale verarbeiten und in hochqualitativer Wiedergabe reproduzieren.

Ausführung

Üblicherweise werden AV-Receiver als Stand-Alone-Systeme mit eingebautem Netzteil vertrieben. Die Geräte weisen eine standardisierte Breite von ca. 43 cm auf und können daher problemlos auch optisch in jedes Heimkino-System und jede HiFi-Anlage integriert werden. Aufgrund ihrer Funktionalität können sie dabei mehrere herkömmliche HiFi-Komponenten ersetzen und sparen somit nicht nur Stellfläche, sondern auch Energie ein.

Technik

AV-Receiver bestehen aus einem hochwertigen HiFi-Verstärker mit unterschiedlichsten Anschlüssen zur Nutzung aller gängigen Eingangsquellen. Dazu gehören optische digitale Buchsen, Koaxialeingänge, aber auch Standardanschlüsse für Mikrofone, Video Composite, HDMI oder Component Video. Die Verstärker wiederum bieten Ausgänge für Lautsprecher in 5.1- (fünf Hoch- und Mitteltöner, ein Subwoofer), 7.1- (sieben Hoch- und Mitteltöner, ein Tieftonlautsprecher) oder 11.2-Technik (elf Hoch- und Mitteltonlautsprecher, zwei Tieftöner). Dabei werden die eingehenden Audiosignale nach den gängigen Dolby- und DTS-Wiedergabestandards reproduziert, was ein authentisches Klangbild zur Folge hat. Ein Display zur Statusanzeige gehört ebenso zur Grundausstattung aller gängigen AV-Receiver wie eine kabellose Fernbedienung, mit der das Gerät komfortabel gesteuert werden kann.

Die meisten AV-Receiver sind zudem mit speziellen elektronischen Schaltkreisen ausgestattet, die analoge Videosignale über HDMI hochskalieren bis auf 1080p, so dass Sie auch ältere Filme und Videodarbietungen in höchster Auflösung gestochen scharf ansehen können.

Für die reine Audio-Wiedergabe sind zudem in vielen AV-Receivern Radiotuner eingebaut, die teilweise auch für den Empfang von Satellitensendern ausgelegt sind, so dass ein externer Tuner entfallen kann. Die AV-Receiver verfügen beim Radioempfang auch über gängige Komfortmerkmale wie Senderspeicher oder einen Sendersuchlauf. Zur Grundausstattung der Radiotuner gehören zudem entsprechende AM- und FM-Antennen, die meist eingebaut sind. Selbstverständlich weisen die Receiver zur Nutzung auch unter ungünstigen Empfangsbedingungen zusätzliche Antennenbuchsen auf, so dass eine Haus- oder Außenantenne genutzt werden kann.

Sonderausstattungen

Hochwertige AV-Receiver besitzen neben Anschlüssen für die gängigen Eingangsquellen auch USB-Buchsen sowie RJ45-Schnittstellen. Damit können die Geräte zusätzlich herkömmliche PC-Massenspeicher wie externe Festplatten oder USB-Flash-Sticks als Datenquelle nutzen oder gar über den LAN-Anschluss in das Intranet oder Internet integriert werden. Somit lassen sich auch auf entfernten Servern liegende multimediale Inhalte mit diesen AV-Receivern wiedergeben. Gelegentlich finden Sie an den Geräten auch eine Dockingstation für den iPod vor, so dass dieser ebenfalls als Audioquelle dienen kann. Dabei werden durch spezielle Schaltkreise verlustbehaftete Musikformate wie MP3 expandiert, was zu einer hörbar verbesserten Wiedergabequalität führt.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.