Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Badeeimer

  Badeeimer  (29 Angebote unter 28.218.993 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Badeeimer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Badeeimer"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Badeeimer
^

Der Badeeimer garantiert ein sicheres Badevergnügen für die Kleinsten

Babys baden sehr gern, wenn sie von Anfang an schonend daran gewöhnt werden. Sobald die erste Skepsis überwunden ist, macht es ihnen großen Spaß, im warmen Wasser zu planschen. Badeeimer sind aufgrund ihrer besonderen Form bequem  - sowohl für das Baby als auch für Mutter, Vater oder Betreuer. Darüber hinaus bieten sie maximale Sicherheit für das Kind.

Einsatzmöglichkeiten

Babyeimer gehörten vor allem in Kinderkrippen und Kliniken wegen der hohen Sicherheit zum unverzichtbaren Babybedarf. In Kursen für werdende oder frischgebackene Eltern dienen sie in Kombination mit Babypuppen zur Veranschaulichung der richtigen Vorgehensweise beim Baden der Kleinen. 

Wie sind Badeeimer beschaffen?

Badeeimer sind -im Gegensatz zu herkömmlichen Eimern - meist ergonomisch geformt und können auch für sehr kleine Babys verwendet werden. Die Eimer haben keinerlei scharfe Ecken oder Kanten, der obere Rand ist kindgerecht abgerundet und dient gleichzeitig als komfortabler Tragegriff. Das Material besteht aus schadstofffreiem Kunststoff (Polypropylen). 

Verschiedene Varianten

Einige Badeeimer weisen sinnvolle Zusatzeigenschaften auf. Zum Beispiel:
  • Eimer mit hinten leicht erhöhtem Rand unterstützen Rücken und Kopf der Kleinen, wenn sie sich anlehnen möchten.
  • Bei transparenten Modellen können Eltern oder Betreuer das Baby stets im Blick behalten.
  • Eine ausgeformte Tülle (Ausguss) erleichtert das Entsorgen des Badewassers.
  • Abnehmbare Deckel entlasten beim das Tragen des gefüllten Eimers, ebenso wie ein zusätzlich angebrachter Henkel oder Bügel.

Vor- und Nachteile

Gerade für die ersten Wochen und Monate sind Badeeimer gut dafür geeignet, Babys an das Baden zu gewöhnen, da die Körperhaltung ähnlich der im Mutterleib ist. Die hohe und schmale Form verhindert ein versehentliches Ausrutschen, Umfallen oder gar Abtauchen des Kindes. Das Baby fühlt sich geborgen und sicher, da es stets einen Halt findet und bis zu den Schultern im Wasser sitzt. Dank der geringeren Oberfläche bleibt das Badewasser länger warm, was für das Baby angenehmer ist. Die Temperatur kann zusätzlich mit einem Badethermometer zwischendurch kontrolliert werden. Für die Erwachsenen sind die Eimer rückenschonender als Badewannen, da man sie hochstellen kann. Bei Nichtgebrauch benötigen Badeeimer nur wenig Platz. Außerdem sind sie einfach zu reinigen.

Lebhafte und bereits etwas größere Babys wollen sich beim Baden meist richtig austoben und strecken. Badeeimer bieten in diesem Fall zu wenig Platz; hier sind Baby-Badewannen die bessere Wahl.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.