Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: badewannen duravit, badewannen bette, laufen badewanne
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Badewanne

  Badewanne  (2.294 Angebote unter 28.009.862 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Badewanne“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   153   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Badewanne
^

Badewanne – Badespaß allein oder zu zweit

Eine Badewanne ist eine tolle Erfindung. Sie dient mit Wasser gefüllt nicht nur zur Reinigung des Körpers; nach einem anstrengenden Arbeitstag oder an kalten Tagen ist ein heißes Bad eine Wohltat für Körper und Seele.
  • Kein Badezimmer gleicht dem anderen. Gut, dass es eine große Auswahl an Badewannen gibt, bei der sicher jeder sein Lieblingsmodell findet, das optimal ins Bad passt – ob die normale körperlange, freistehende oder ovale Wanne oder die Eck-, Stufen- oder Achteckvariante, die Auswahl ist groß.
  • Eine Badewanne aus Acryl bietet gegenüber anderen Materialien einige Vorteile - sind leichter, was sich beim Transport bemerkbar macht, widerstandsfähiger und halten das Badewasser länger warm.
  • Der Klassiker unter den Badewannen ist sicherlich die Stahl-Badewanne. Nachteilig wirkt sich allerdings die Tatsache aus, dass sie weniger Wärme speichert und das kalte Gefühl, wenn man in die Wanne steigt. Außerdem sind sie relativ empfindlich gegenüber spitzen Gegenständen.
  • Für eine Eckbadewanne benötigt man gar nicht so viel Platz, wie man vielleicht annimmt. Damit können Sie auch kleinere Badezimmer optimal ausnutzen. Meist bieten Eckbadewannen auch Sitzflächen, auf denen man sitzen kann.
  • Ein Whirlpool ist auch eine feine Sache. Dieses große Wasserbecken gibt es für drinnen und draußen und wird nicht nur im Erholungsbereich oder in der medizinischen Therapie, sondern auch in privaten Bereich eingesetzt. Eine weitere Bauform ist die Whirlwanne, also eine Badewanne mit Whirlsystem. Durch eine sanfte Massage mit warmem Wasser lösen sich selbst hartnäckige Verspannungen auf. Der Körper wird gut durchblutet und entspannt sich. Regelmäßig angewendet soll ein Whirlpool bei einer ganzen Reihe von Beschwerden Abhilfe schaffen. Allerdings ist die Anschaffung eines Whirlpools kostenintensiv. Auch die Folgekosten müssen Sie mit einplanen.

Duschen statt baden?

So entspannend ein Bad, ob allein oder zu zweit, auch ist, so richtig wassersparend ist es dabei nicht. Man rechnet, dass man für eine gut gefüllte Badewanne ungefähr 140 Liter Wasser benötigt. Der Wasserverbrauch beim Duschen ist drei Mal geringer, dabei benötigt man ungefähr 30 bis 40 Liter Wasser. In Zeiten des Klimawandels und steigender Energiepreise sollte man vielleicht öfter mal duschen statt baden. Wassersparen können Sie aber auch mit speziellen Duschköpfen, bei die Durchlaufmenge reduziert ist.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.