Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: badewannenbrett etac
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Badewannenbrett

  Badewannenbrett  (41 Angebote unter 28.160.011 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Badewannenbrett“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Badewannenbrett"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Badewannenbrett
^

Badewannenbrett für ein sicheres Duschen in der Badewanne

Badewannenbretter sind unverzichtbarer Bestandteil eines barrierefreien Bades und erleichtern das Sitzen in der Wanne. Viele ältere Menschen oder Personen mit Behinderungen, vorübergehenden oder dauerhaften Schädigungen können kein Vollbad nehmen, denn das Hinlegen und Aufstehen wäre zu anstrengend. Während in Duschen auf Duschhocker oder Duschklappsitze zurückgegriffen wird, können Badewannenbretter in Badewannen als Hilfsmittel genutzt werden. Damit sind Sitzduschen und wohltuende Fußbäder jederzeit möglich. Da die Bretter relativ weit oben in der Wanne angebracht werden, können die Personen bequem darauf Platz nehmen und leicht wieder aufstehen.

Die Eigenschaften

Erhältlich sind die formschönen Bretter in mehreren Größen für die Maße handelsüblicher  Wannen. Sehr vorteilhaft sind  höhen- und längenverstellbare Ausführungen. Dadurch können sie an verschiedene Badewannen problemlos angepasst werden. Ein stabiler Haltegriff ermöglicht zusätzlichen Halt beim Ein- und Aussteigen, durch die abgerundeten Kanten werden kleinere Blessuren oder Abschürfungen vermieden. Bei den Sitzflächen wird auf Rutschfestigkeit und Bequemlichkeit geachtet, die meisten Modelle verfügen deshalb über eine Sitzmulde und ABS-Oberflächen. Gleich daneben ist Platz für alle notwendigen Utensilien zur Körperpflege, bei einigen Brettern ist  zudem eine Halterung für den Brausekopf integriert. Damit nichts verrutscht, sind die Auflageflächen mit gummierten Stellfüßchen oder Halteelementen versehen. Das Duschwasser kann durch die Löcher optimal abfließen.

Die Traglast

Bei der Auswahl des Badewannenbrettes ist neben der Brettbreite und Länge vor allem auf die Traglast zu achten. Diese bestimmt, für welche Personen das Brett als Sitzmöglichkeit geeignet ist. Da vor allem beim Hinsetzen eine höhere Krafteinwirkung zu verzeichnen ist, da sich die Personen möglicherweise nicht gut abstützen oder halten können, ist stets eine deutlich höhere Traglast als das Körpergewicht zu wählen.

Langlebig durch strapazierfähiges Material

Badewannenbretter bestehen fast immer aus strapazierfähigem Kunststoff, der sich gut reinigen und natürlich desinfizieren lässt. Für eine angenehme Atmosphäre sorgt die moderne und zum Teil verspielte Optik. Als Farbe wird überwiegend klares Weiß angeboten, da es neutral ist und zu jeder Badeinrichtung passt. Die Griffe sind dagegen bei vielen Modellen farbig und ebenfalls aus pflegeleichtem Material.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.