Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Bartheke

  Bartheke  (1 Angebot unter 28.218.959 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bartheke“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bartheke"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
CONTACTO 808 001 Limettenpresse Caipi/Mojito Bar Gastro Restaurant Küche Profi (3 Angebote) 
Limettenpresse aus verchromtem Stahl und Kunststoff, 35 mm Stößel aus schwarzem Polypropylen, speziell zum massenhaften Zubereiten von Caipirinha und Mojito direkt im Glas konzipiert Länge: 18 cm, ...
Contacto Bander
808/001
ab € 34,97*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Bartheke
^

Eine Bar ist ein beliebter und einladender Platz

Die Bartheke ist ein Möbelstück, für das sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten bieten. Sie ist im privaten wie im geschäftlichen Bereich beliebt für gesellige Zusammenkünfte, als Empfangstheke oder zur Abgrenzung einer kleinen Teeküche.

Die eigene Bar in der Wohnung oder im Partykeller

Eine Bar in der eigenen Wohnung zu besitzen, ist der Wunsch vieler Menschen, denn in gewisser Weise übt dieses Einrichtungsstück einen besonderen Reiz aus. Die Hausbar ist ein schöner Platz, um Gäste zu empfangen und gesellig beieinander zu stehen oder zu sitzen. Sie verbreitet in einem großen Wohnraum oder einer weitläufigen Diele ein elegantes und gleichzeitig einladendes Ambiente. Zur Ausstattung eines Partykellers ist die Bar als Möbel unerlässlich. In einem Regal hinter der Bartheke lassen sich Getränkeflaschen dekorativ drapieren und passende Gläser finden dort ebenfalls ihren Platz. So ist alles, was für ein gemütliches Beisammensein benötigt wird, immer an Ort und Stelle. Ist die Bartheke zusätzlich mit einem Kühlfach ausgestattet, so hat der Gastgeber auch gekühlte Getränke immer zur Hand und muss sich nicht von seinen Gästen trennen, um sie jederzeit bewirten zu können.

Eine Bar als Empfangstheke oder Platz für die Pausen im Büro

Die Verwendung als private Hausbar ist nur eine der vielen Möglichkeiten, die dieses einladende Möbelstück bietet. Moderne Bartheken sind so beschaffen, dass sie nicht fest im Raum installiert sind. Vielmehr lassen sie sich problemlos verschieben oder an einen anderen Standort tragen. Manche Modelle sind sogar mit Rollen ausgestattet und erlauben daher einen besonders leichten Standortwechsel. Einen sicheren Stand erhält die Theke dann durch die Feststellbremse der oft unsichtbar angebrachten Rollen.
Beliebt ist die Bartheke als einladender Empfangsbereich in Messeständen. Interessenten können in lockerer Atmosphäre an einer Bar beraten und gleichzeitig mit einem Kaltgetränk oder einem Kaffee bewirtet werden. Auf den dazugehörigen Barhockern haben Messebesucher zudem Gelegenheit, einen Moment auszuruhen. In Arztpraxen, Rechtsanwaltskanzleien, aber auch in Firmengebäuden und Restaurants ist die Verwendung der Bartheke als Empfang beliebt, da Kunden und Patienten eine Bartheke als Anlaufpunkt gleich wahrnehmen, wenn sie den Raum betreten.

Eine Bar hat viele Gesichter, doch manches ist unverzichtbar

Die Gestaltung einer Bar kann sowohl hinsichtlich des Stils als auch bezüglich der Größe und Form sehr unterschiedlich ausfallen. Bartheken in einem modernen Design aus gebürsteten Metalloberflächen und Lochblechen sind vielfach mit Glas oder bunten Kunststoffen kombiniert. Klassische Modelle werden aus edlen Holzsorten hergestellt. Die Form kann halbrund, rechteckig oder gerade sein. Charakteristisch für eine Bar ist die Höhe von mindestens einem Meter sowie im vorderen Bereich eine an der gesamten Front verlaufende Fußstütze.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.