Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Beamer Luftfilter

  Beamer Luftfilter  (0 Angebote unter 28.159.157 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Beamer Luftfilter"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema Beamer Luftfilter
^

Beamer-Luftfilter: Damit Ihr Beamer stets einsatzbereit bleibt

Luftfilter für Beamer sind - obwohl vordergründig technisch anspruchslos - eines der wichtigsten Bauteile für Projektoren. Die Luftfilter sorgen dafür, dass beim Betrieb des Beamers Staubteilchen aus der Umgebungsluft nicht in das Gehäuse des Gerätes gelangen und dort Schaden anrichten können.

Ausführung

Beamer-Luftfilter sind meist im Lampenmodul mit integriert. Sie werden in aller Regel in einem Kunststoffrahmen geliefert und in das Lampenmodul eingeschoben oder fest mit diesem verschraubt. Durch diese Konstruktion ist gewährleistet, dass der durch die Beamerventilatoren an der Lampe zur Kühlung konzentriert vorbeigeleitete Luftstrom nicht mit Staub belastet ist, der sich auf der Projektionsfläche absetzt. Im Betrieb des Beamers fallen solche Staubverschmutzungen durch unschöne Flecken auf dem Projektionsbild auf. Durch den vorgeschalteten Luftfilter werden diese Teilchen festgehalten und gelangen so nicht in das Innere des Gerätes oder auf die Projektionsfläche.

Lebensdauer und Wechselintervalle

In aller Regel besitzen Beamer-Luftfilter unter normalen Betriebsbedingungen eine Lebensdauer von mehr als 10000 Betriebsstunden. Die Luftfilter lassen sich aufgrund des Einschub-Mechanismus leicht auch von Laien austauschen. Zusätzlich können die Beamer-Luftfilter jedoch bei auffallender Verschmutzung bereits nach kurzer Betriebszeit auch mehrfach gereinigt werden, um so Verstopfungen und eine damit einhergehende verringerte Kühlleistung der Lampe zu vermeiden. Aus diesem Grunde sollte der Beamer-Luftfilter regelmäßig überprüft werden. Die Beamer-Luftfilter sind nicht nur von den Projektorenherstellern selbst erhältlich, sondern auch teilweise von Drittanbietern. Da die Fremdfabrikate in aller Regel die gleiche Qualität aufweisen wie die Original-Luftfilter, können sie bedenkenlos genutzt werden.

Tipps und Empfehlungen zum Einsatz von Beamer-Luftfiltern

  • Überprüfen Sie bei häufigem Gebrauch des Beamers regelmäßig den Luftfilter. Starke Staubeinwirkung führt im feinporigen Luftfilter zu Verstopfungen, so dass die ausreichende Kühlung der Beamerlampe nicht mehr gewährleistet ist. Dies kann zu Überhitzung und damit verbundenem erhöhten Verschleiß der Lampe führen.
  • Einen Beamer-Luftfilter können Sie einige Male durch Absaugen von Staubpartikeln reinigen. Achten Sie jedoch bei verstärkter Verschmutzung des Filters auf ein rechtzeitiges Wechseln, um die Luftdurchlässigkeit zu gewährleisten.
  • Ersetzen Sie den Beamer-Luftfilter nur durch Modelle, die für Beamer vorgesehen sind, und nicht durch Vliestücher oder andere ungeeignete Filter. Diese können den Luftstrom einschränken und damit den Verschleiß der Beamerlampe deutlich erhöhen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.