Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Bluetooth Headset

  Bluetooth Headset  (1.293 Angebote unter 28.218.919 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bluetooth Headset“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bluetooth Headset"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   87   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bluetooth Headset
^

Headset – für freie Hände beim Telefonieren

Headsets unterscheiden sich in diversen Merkmalen wie Verbindung, Trageform, Mikrofon oder Hörmuscheln. Dieser Einkaufsratgeber soll Ihnen helfen, das passende Gerät zu finden. Überlegen Sie als erstes, wofür Sie das Headset benötigen. Im Bürobereich unterscheidet man nach schnurgebunden und schnurlos. Welche Unterschiede es dabei gibt, erklären wir Ihnen u. a. im nachfolgenden Text. Im Mobil- und Freizeitbereich stehen Ihnen die Möglichkeiten Bluetooth sowie Headsets für Handy oder PC zur Verfügung. Wenn Sie viel unterwegs sind, empfiehlt sich beispielsweise ein Bluetooth-Headset.

Eigenschaft

Anwendungsbereich

Bewegungsfreiheit

Ohrmuschel

Tragestil

Schnurgebunden

Office, PC

eingeschränkt; störendes Kabel

ein- und beidseitig

Überkopf-, Ohr- und Nackenbügel sowie Ohrring

Handy

eingeschränkt; störendes Kabel

beidseitig

Im Ohr

Schnurlos

(Bluetooth)

Office, PC

10 Meter; mit Basisstation bis 70 Meter

ein- und beidseitig

Überkopf-, Ohr- und Nackenbügel sowie Ohrring

Handy

10 Meter

ein- und beidseitig

hinter, vor und im Ohr sowie Ohrhaken

Schnurlos

(DECT)

Office, PC

100 Meter

ein- und beidseitig

Überkopf-, Ohr- und Nackenbügel


Wo können Sie Ihr Headset anschließen?

Ein Headset kann an drei verschiedene Geräte angeschlossen werden: Telefon, Handy und Computer. Der Anschluss am Telefon ist vor allem für die Arbeit im Callcenter und im Büro von Nutzen. Sie können mit Kunden, Geschäftspartnern oder Mitarbeitern telefonieren und parallel dazu die Tastatur bedienen, Notizen machen, in Dokumenten blättern oder bei der schnurlosen Variante sich frei im Raum bewegen. Das Headset am Handy eignet sich ebenso für die Verwendung im Büro, kann aber auch während des Autofahrens genutzt werden. Der Anschluss an den PC über einen USB-Anschluss ermöglicht hauptsächlich das IP-Telefonieren, also das Telefonieren über Internet. Dabei sind Headsets meist preiswerter als spezielle Telefonhörer für den PC.

Mit oder ohne Kabel

Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten der Verbindung – entweder mit oder ohne Kabel, das bedeutet also schnurlos oder schnurgebunden. Die herkömmliche Variante ist mit Kabel. So brauchen Sie sich keine Sorgen z. B. um den Akku zu machen.

Ein- oder beidseitige Ohrmuscheln

Headsets können unterschiedlich getragen werden, es gibt die Möglichkeiten Nackenbügel, Ohrhaken oder Überkopfbügel, auch die Variante als Ohrring ist bei schnurgebundenen Geräten möglich. Bei den Modellen mit Überkopfbügel unterscheidet man bezüglich der Hörmuscheln in ein- (monaural) oder beidseitig (binaural). Ein monaurales Headset hat nur eine Hörmuschel, dadurch ist auch nur eine Monowiedergabe möglich. Dies hat jedoch den Vorteil, dass man seine Umgebung noch wahrnehmen kann, ähnlich wie beim Telefonhörer. Im Gegensatz dazu hat ein binaurales Headset zwei Hörmuscheln, wodurch eine Stereowiedergabe ermöglicht wird. Allerdings nehmen Sie somit die Umgebung nur begrenzt wahr.

Mobil auch im Auto

In vielen europäischen Ländern ist das Telefonieren mit dem Handy im Auto aus Gründen der Verkehrssicherheit verboten und wird mit einer Geldbuße bestraft. Erlaubt ist das Telefonieren während des Autofahrens mit einem Headsets, das z. B. über Bluetooth am Handy angeschlossen wird, oder einer Freisprecheinrichtung. Dadurch wird das Telefonieren während der Fahrt sicherer und Sie können Ihre Hände am Steuer lassen. Bluetooth-Headsets sind klein, leicht und können hinter, vor oder im Ohr sowie mit Ohrhaken getragen werden. Welches Modell Sie bevorzugen, hängt von Ihnen ab. Für Handwerker beispielsweise ist die hinter dem Ohr-Variante zu empfehlen, da das Headset bei Bewegungen sehr gut hält. Für diejenigen, die kein Headset im Ohr mögen, ist eine Freisprecheinrichtung angebracht, die am Handy angeschlossen wird.
Übrigens, wenn Sie länger mit dem Handy telefonieren, sollten Sie wegen der Strahlungsbelastung ein Headset verwenden.

Sie suchen noch mehr?

Mercateo bietet es Ihnen. Auf der Plattform präsentieren wir Ihnen nicht nur Produkte rund um das Thema Hard- und Software, Telekommunikation. In unserem Sortiment finden Sie auch Artikel aus dem Bereich Bürobedarf oder Arbeitsschutz, die Sie für Ihr Unternehmen sicher benötigen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.