Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Breitspachtel

  Breitspachtel  (41 Angebote unter 28.218.953 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Breitspachtel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Breitspachtel"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Breitspachtel
^

Der Breitspachtel – Spachtelmasse auftragen, verteilen und glattstreichen

Spachtel aller Art dienen dazu Massen mit breiiger Konsistenz auf eine Oberfläche aufzutragen, zu verteilen und glatt zu streichen. Je nach konkreter Verwendung unterscheidet man beispielsweise von dem Breitspachtel den Bit-Fugenspachtel, den Hammerkopf-Fugenspachtel, den Eckenspachtel, den Flächenspachtel, den Japanspachtel sowie den Universalspachtel, die sich allesamt in der Form des Spachtelblattes unterscheiden. Gemeinsam ist den Spachteln, dass sie an der Stirnseite eine gerade, zum Teil auch etwas angeschärfte Kante besitzen. Die Form zwischen der Stirnkante und dem Griff gibt es – von der Aufsicht her betrachtet - in rechteckiger, gebogener oder auch trapetzförmiger Ausführung. Der Breitspachtel zeichnet sich als Trockenbauwerkzeug durch seine Breite aus, die an der Stirnseite mindestens 20 Zentimeter beträgt. Im Gegensatz zu einer Kelle, ist das Blatt des Verteilwerkzeugs oft etwas biegsamer. Es gibt aber auch Spachtel mit einem starren Blatt.

Weitere Verwendungsmöglichkeiten

Der Breitspachtel ist nicht nur im Trockenausbau gefragt. Der Spachtel kann auch dazu genutzt werden, um Tapete oder Teppichboden abzulösen oder auch in Küchen Fettreste von Edelstahlwänden zu beseitigen. Der Breitspachtel wird überwiegend im Fassadenbau benutzt und daher auch als Fassadenspachtel bezeichnet. Durch die Breite eignet sich der Spachtel sehr dazu, größere Flächen zu bearbeiten.

Diverse Ausführungen

Breitspachtel gibt es aus unterschiedlichen Materialien. Während das Blatt meist aus rostfreiem Edelstahl besteht, ist der Rücken aus Holz, Kunststoff oder Aluminium. Diese Materialauswahl gilt auch für den Griff. Wer gerne an den Händen schwitzt, sollte hier eher auf einen Holzgriff zugreifen. Je breiter der Spachtel ist, desto leichter muss er sein, um möglichst ermüdungsfreies und ergonomisches Arbeiten zu ermöglichen. Wird an Wänden zu Innenecken hin gearbeitet, sind häufig trapezförmige Blätter besser geeignet.

Wann man zum Breitspachtel greift

Nicht nur beim Neubau ist in Bezug auf den Trockenbau der Breitspachtel im Einsatz, sondern auch dann, wenn Wände bei Renovierungsarbeiten mit neuen Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder Abflussrohren versorgt werden muss. Hier werden die groben Löcher mit einem Standardspachtel gestopft und danach mit dem Breitspachtel eine zweite und letzte Schicht zum Glätten der Wand aufgebracht. Danach kann meist schon gefliest, gestrichen oder tapeziert werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.