Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Brettspiele

  Brettspiele  (610 Angebote unter 28.011.742 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Brettspiele“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   41   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Brettspiele
^

Brettspiele - Spielspaß für Jung und Alt

Brettspiele gibt es schon sehr lange. Zu den ältesten bekannten Gesellschaftsspielen, die mit Figuren oder Steinen auf einem Spielbrett gespielt werden, gehört das „Königliche Spiel von Ur“ aus dem Jahre 2600 v. Christus. Das Brettspiel hat auch im Zeitalter der Computerspiele nicht an Faszination verloren. Jedes Jahr kommen neue Spiele auf den Markt und auch die Klassiker wie Schach oder Mühle erfreuen sich großer Beliebtheit. Jedes Jahr werden die besten Spiele in Wettbewerben ermittelt, in Deutschland sind die Auszeichnungen „Deutscher Spiele Preis“ oder „Spiel des Jahres“ die bekanntesten.

Klassische Brettspiele - nach wie vor beliebt

Zu den Klassikern unter den Brettspielen gehören Schach, Mühle, Dame oder Backgammon. Einige Spiele aus dem 20. Jahrhundert haben heutzutage ebenfalls den Status von Klassikern erreicht. Dazu gehört zum Beispiel das in den USA erfundene Halma, das um 1904 erschienene Monopoly, das aus der Schweiz stammende „Mensch ärgere Dich nicht“, welches auch unter dem Namen „Never mind“ oder „Eile mit Weile“ bekannt ist. Ebenfalls zum Welterfolg geworden sind das Buchstabenspiel Scrabble oder Malefitz, das auch als Barricade bezeichnet wird.
Die klassischen Brettspiele gibt es in vielen schönen Designs aus unterschiedlichen dekorativen Materialien wie zum Beispiel Holz, Glas oder Metall.

Autorenspiele - moderne Brettspiele

Moderne Brettspiele werden auch als Autorenspiele bezeichnet, weil bei ihnen der Autor bzw. Erfinder bekannt ist. Besonders in Deutschland ist die Auswahl neuer Spiele, die jedes Jahr auf den Markt kommen, sehr groß. Zu den erfolgreichsten Autorenspielen der letzten 20 Jahre zählen zum Beispiel „Scotland Yard“, „Das verrückte Labyrinth“, „Risiko“ oder „Siedler von Catan“.

Brettspiele für die Spielkonsole oder den PC

Heutzutage sind die meisten Brettspiele auch für den PC oder die Spielkonsole wie z. B. die Playstation erhältlich. Diese modernen Versionen der Klassiker können meistens sowohl alleine als auch zu mehreren Spielern gespielt werden. Die meisten dieser Spiele werden nur über den PC oder die Spielkonsole gespielt, es sind jedoch auch einige elektronische Brettspiele erhältlich, bei welchen das Spielbrett mit Sensoren und Sprachausgabe ausgestattet ist. Ein Vorläufer solcher elektronischer Brettspiele war der Schachcomputer, der bereits Ende der 1970er Jahre auf den Markt kam.

Magnetspiele - die klassischen Brettspiele in Sonderausführung

Magnetspiele wurden speziell für Menschen entwickelt, die Schwierigkeiten haben, kleine Spielfiguren auf einem Spielbrett zu führen. Bei diesen Brettspielen haften die extragroßen Spielfiguren durch Magnete auf dem Spielbrett. Dadurch können sie beim Spielen nicht umfallen. Die Magnetspiele werden für Senioren, Körperbehinderte, Sehbehinderte und für Menschen mit motorischen Einschränkungen empfohlen. Übrigens eignen sich die Spiele auch gut auf Reisen z. B. im Zug bzw. Auto, um Kinder ruhig zu stellen bzw. zu beschäftigen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.