Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Buchsenleiste

  Buchsenleiste  (20.193 Angebote unter 28.013.076 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Buchsenleiste“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1347   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Buchsenleiste
^

Buchsenleisten für Verbindungen von Baugruppen und Platinen

Um Platinen in elektronischen Geräten miteinander zu verbinden, gibt es mehrere Möglichkeiten. In vielen Fällen werden die einzelnen Baugruppen bzw. Platinen mithilfe entsprechender Verbindungsleitungen miteinander verdrahtet. Die einzelnen Verbindungsleitungen werden hier verlötet. Diese Vorgehensweise ist jedoch nicht immer sinnvoll. Vor allem dann, wenn einzelne Platinen oder Baugruppen schnell ausgewechselt werden müssen, ist diese Art der Verdrahtung wenig sinnvoll. Entsprechende Steckverbindungen sind hier wesentlich besser geeignet. Zu diesem Zweck sind unterschiedliche Steckverbindungen erhältlich, mit deren Hilfe die einzelnen Platinen schnell und einfach verbunden und bei Bedarf ausgewechselt werden können. Diese Steckverbindungen bestehen aus einzelnen Buchsenleisten und Steckerleisten. Die Platinen können mithilfe dieser Steckverbindungen entweder direkt miteinander verbunden werden oder über zusätzliche Verbindungskabel, deren Enden mit den passenden Steckverbindungen versehen wurden.

Unterschiedliche Bauformen der Steckverbindungen

Relativ günstig in der Anschaffung und sehr universell einsetzbar sind Buchsenleisten für die direkte Montage auf Platinen oder Baugruppen. Diese Buchsenleisten sind sowohl einreihig als auch mehrreihig erhältlich mit unterschiedlichen Anzahlen von Anschlüssen. Je nach Ausführung können die Buchsenleisten auch auf die benötigte Anzahl von Anschlüssen gekürzt werden. Als Gegenstück wird nur noch eine passende Steckerleiste benötigt. Diese Buchsenleisten sind erhältlich in gerader oder abgewickelter Ausführung. Ebenfalls auswählbar sind Ausführungen für die konventionelle Leiterplattenmontage oder die SMD-Technik. Beim Einsatz dieser Steckverbindungen sollte allerdings beachtet werden, dass diese oft keinen Verpolungsschutz besitzen. Auf die richtige Position beim Einsetzen der Platinen sollte hier unbedingt geachtet werden.

Lötfreie Verbindungen mit entsprechenden Flachkabeln bieten die Buchsenleisten in der sogenannten Schneid-Klemmtechnik. Die zu verbindenden Platinen werden mit kompatiblen Steckerleisten versehen. Verbindungen zwischen den einzelnen Platinen können mit Flachkabeln hergestellt werden, die einfach und schnell in die Buchsenleisten eingeklemmt werden. Die Verbindungen zu den Flachkabeln werden hergestellt, in dem sich die einzelnen Anschlusskontakte der Buchsenleisten durch die Isolierung der einzelnen Leitungen schneiden und dadurch einen elektrischen Kontakt herstellen.

Etwas anders aufgebaut sind sogenannte D-Sub-Steckverbindungen. Sie bestehen ebenfalls aus Steckerleisten und Buchsenleisten, die unterschiedliche Anzahl von Anschlüssen besitzen können. Häufig werden diese Steckverbindungen auch für externe (Daten-) Anschlüsse in der Computertechnik verwendet. Diese Steckverbindungen sind sowohl mit Lötanschlüssen als auch mit der Schneid-Klemmtechnik für Flachkabel erhältlich.

D-Sub-Steckverbindungen mit Lötanschlüssen gibt es zudem in verschiedenen Ausführungen für den Einsatz direkt auf Leiterplatten oder für den Anschluss von entsprechenden Kabeln. Sehr gut eignen sich diese Steckverbindungen auch dafür, elektronische Baugruppen in separaten Gehäusen miteinander zu verbinden. Hierbei sollte allerdings darauf geachtet werden, dass je nach Einsatzzweck abgeschirmte Verbindungsleitungen verwendet werden müssen.

Die Polzahl der Steckverbindungen

Die meisten Buchsenleisten und zugehörigen Steckerleisten sind in der Anzahl der Anschlüsse recht flexibel auswählbar. Etwas anders sieht es bei den eben erwähnten D-Sub-Steckverbindungen aus. Diese sind mit vorgegebenen Anzahlen von Anschlüssen erhältlich. Gängig sind beispielsweise 9-, 15- oder 25-polige Steckverbinder dieser Bauart.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.