Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: cd-koffer 300, mediarange cd-koffer, cd-koffer 500
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > CD-Koffer

  CD-Koffer  (18 Angebote unter 28.011.742 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „CD-Koffer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"CD-Koffer"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema CD-Koffer
^

Im CD-Koffer CDs aufbewahren und sicher transportieren

CD-Koffer sind für DJs oder Musiker unverzichtbar – sie ermöglichen eine übersichtliche Aufbewahrung und sichere Lagerung für bis zu 500 CDs. Darin lassen sich die Medien komfortabel von einem Auftritt zum nächsten transportieren und sind vor Beschädigung optimal geschützt. Ein CD-Case ist exakt auf die Größe der Medien ausgelegt, während andere Hartschalenkoffer oft zu klein beziehungsweise nicht hoch genug sind. Die Koffer gibt es in vielen Ausführungen und Größen, für kleine und große CD-Sammlungen.

Stabile Koffer für den Profi

Wer viel als DJ unterwegs ist, dürfte auf ein CD-Case Wert legen, das hohen Ansprüchen gerecht wird. Da die CDs bereits über ein nicht geringes Eigengewicht verfügen, sollte der Transportkoffer möglichst leicht sein, aber trotzdem robust. Aus diesem Grund werden in der Regel leichte Alukoffer bevorzugt, die Stößen und Belastungen problemlos standhalten. Der Innenraum ist mit Schaumstoff gepolstert und in mehrere Fächer unterteilt. Abschließbare Koffer sorgen dafür, dass der Inhalt vor fremdem Zugriff geschützt ist. Aber auch an den meisten anderen Modellen können Bügel- oder Zahlenschlösser angebracht werden. 

Zubehör für die Archivierung

Praktische Klebe-Etiketten helfen bei der Archivierung und sorgen für einen guten Überblick. Um CDs, bei denen keine Hülle mehr vorhanden ist, sicher aufzubewahren, gibt es neutrale Sleeves aus Kunststoff. Dieses Zubehör ist bei einigen Koffern im Lieferumfang enthalten, kann aber auch einzeln ergänzt werden.

Ein robustes CD-Playercase schützt das Abspielgerät

Nicht nur die CDs, auch die Player müssen sehr oft transportiert werden. Gerade beim Transport sind Beschädigungen keine Seltenheit, weshalb hier sichere Transportkoffer benötigt werden. Ein CD-Playercase mit einem Aluminium- oder Holzgehäuse schützt die Geräte vor Stößen, Schlägen und Feuchtigkeit und verlängert dadurch ihre Lebensdauer. Dabei gibt es Playercases für einzelne und mehrere Geräte, mit eingebauten Rackschienen und einem Tragegriff für den komfortablen Transport.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.