Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Chlormessstick

  Chlormessstick  (2 Angebote unter 28.219.045 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Chlormessstick“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Extech CL200 Chlorphotometer Chlor (2 Angebote) 
Robuster und wasserdichter (IP57) Messstick. Die hohe Genauigkeit und die wechselbare Messelektrode zeichnet das kompakte Messgerät aus. Neben der numerischen Anzeige des Messwertes verfügt das Ger...
Extech
CL200
ab € 190,03*
pro Stück
 
 Stück
Extech CL205 CL205 1St. (3 Angebote) 
Hinweise: + Abbildung ähnlich
Extech
CL205
ab € 84,95*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Chlormessstick
^

Der Chlormessstick - für eine gute Wasserqualität

Der Chlormessstick wird in Schwimmbädern und Trinkwasseranlagen verwendet, um den Chlorgehalt und damit die Desinfektionswirkung gegenüber Algen, Keimen, Pilzen und Bakterien zu überwachen..Chlor hat die beste Desinfektionswirkung, bleibt aber in seiner Wirkung nur einige Stunden erhalten. Chlor ist ferner auch in der chemischen Industrie nicht wegzudenken, wo es entweder Putzmittel beigemengt, zu Bleichzwecken verwendet wird oder aber zugemengt in Endprodukten wie PVC oder Polycarbonaten auftritt. Überall kann der Chlormessstick verwendet werden, um den Chlorgehalt in Flüssigkeiten zu prüfen.

Was kann der Chlormessstick messen?

Je nach pH-Wert des Wassers ist Chlor in unterschiedlichen Verbindungen anzutreffen. Bei einem pH-Wert von null liegt ausschließlich Chlorgas vor, der Anteil an desinfizierend wirkendem Chlor nimmt mit steigendem pH-Wert ab. Parallel steigt der Anteil an hypochloriger Säure. Ab einem pH-Wert von sechs beginnt die Neutralisierung der Säure und die Salzbildung: die Säure nimmt ab und das Salz ist ab einem pH-Wert von neun fast ausschließlich alleine vorhanden.
Alle diese Stoffe können gemessen werden, wobei sich ein Chlormessstick auf einen speziellen pH-Wert bezieht - wie etwa für Schwimmbäder in der Regel auf einen Wert zwischen 7,2 und 7,4. Für stark schwankende pH-Werte benötigt man daher mehrere Messgeräte oder ein Messgerät, das zusätzlich den pH-Wert bestimmen kann.

Zur Funktionsweise des Chlormesssticks

Der Chlormessstick ist ein wassergeschütztes Gerät mit einem IP-Wert ab 65. Die Messelektrode wird in das Wasser gehalten und berechnet anhand des Energieverbrauchs einer eingebauten Energieversorgung die Chlorkonzentration. Die Anzeige erfolgt digital und häufig können mehrere Messwerte gespeichert werden, um verschiedene Wasserbecken in einem Durchgang prüfen zu können. Die Chlorkonzentration ist zudem temperaturabhängig, weshalb eine Kombination mit einem Temperaturmesser von Vorteil ist.

Der Chlormessstick und seine Vorteile

Im Gegensatz zu Chlor-Teststreifen, die sich verfärben, liefert der Chlormessstick in seiner digitalen Anzeige ein eindeutiges numerisches Ergebnis. Der Chlormessstick spart auch aufwendige Laborprüfverfahren, wenn man einen Schnelltest benötigt, um das Wasser zum richtigen Zeitpunkt nachchloren zu können.

Weitere Eigenschaften

Viel Arbeit spart man sich, wenn der Chlormessstick mit einer automatischen Kalibrierung ausgestattet ist. Dennoch sollte man die Kalibrierung mit Vergleichsmessungen hin- und wieder überprüfen. Die Messelektrode sollte sich leicht reinigen lassen und zum Schutz vor Beschädigung während des Transports eine passende Schutzkappe besitzen.
Sollten Sie mit dem Chlormessstick versehentlich irgendwo anstoßen, kann die Elektrode leicht zu Bruch gehen. Um keine Messungen zu verpassen, bestellen Sie vorsorgliche eine Ersatzelektrode gleich mit.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.