Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Dinkelkissen

  Dinkelkissen  (19 Angebote unter 28.022.604 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Dinkelkissen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Dinkelkissen"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Dinkelkissen
^

Dinkel - ein Getreide im Kissen als Heilmittel

Dinkel ist eine uralte Getreidesorte, das seit dem frühen Mittelalter als Heilmittel zur innerlichen und äußerlichen Anwendung sehr geschätzt wird. Die Anwendung mit dem Dinkelkissen bietet einen Schutz vor vielerlei Beschwerden. Die Hülsen des Korns, die so genannten Spelzen, werden für die Füllungen der heilsamen Dinkelspelzkissen verwendet.

Erholung im Schlaf mit dem Dinkelkissen

Die Dinkelspelzen besitzen eine hohe wohltuende Strahlkraft, was zur Folge hat, dass der gesamte Organismus mit neuer Energie aufgefüllt wird und somit Defizite ausgeglichen werden können. Eine wohlig massierende Wirkung stellt sich ein. Folglich wird die Durchblutung gefördert und die verspannte Muskulatur kann endlich wieder aufatmen. Die Nerven beruhigen sich und es wird wieder eine Tiefenentspannung eingestellt.
Beim Schlafen mit dem Dinkelkissen werden die Halswirbelsäule, die inneren Organe sowie die Knochen entlastet. Das gesamte Bindegewebe wird mit Kieselsäure versorgt. Der Dinkelspelz besteht zu 90 Prozent aus Kieselsäure, die das Bindegewebe strafft und körpereigene Abwehrkräfte aufbaut. Außerdem besitzt der Dinkelspelz eine wärmeausgleichende Funktion, die das nächtliche Schwitzen sogar reduziert. Beim Frösteln in der Nacht geschieht der gegenteilige Effekt, wirkt also wärmend.

Dinkelkissen als Wärmeträger

Nach dem Erwärmen des Dinkelkissens - günstigerweise im Backofen - gibt der Dinkel die gespeicherte Feuchtigkeit wieder ab. Diese angenehme, feuchte Wärme des Dinkelkissens eignet sich außerordentlich gut gegen Muskelverspannungen im Schulter-, Nacken- sowie Rückenbereich. Das Kissen ist ebenfalls wirksam bei Verkrampfungen, Kopf- und Bauchschmerzen.

Die langanhaltende, feuchte Wärme lindert auf ganz natürliche Weise die Beschwerden. Die warme Dinkelfüllung erweitert das Gewebe und wirkt belebend und entspannend auf die Muskulatur. Das Einschlafen wird erleichtert. Die Temperatur wird verhältnismäßig lange gehalten, was sich positiv auf den Körper auswirkt.

Als Kältekissen ebenso wirksam

Das Prinzip funktioniert ebenso bei Kälte. Einfach das Dinkelkissen ins Kühlfach legen und bei Bedarf zum Kühlen bei Sportverletzungen, Entzündungen oder Migränebeschwerden verwenden.

Was ist beim Dinkelkissen zu beachten?

Wenn Sie das Dinkelkissen als Schlafkissen nutzen möchten, sollte das Kissen mindestens Schulterbreite haben, also ca. 40 x 60 cm oder 40 x 80 cm. Empfehlenswert ist es, das Dinkelkissen zur Pflege so oft wie möglich in die Sonne zu legen. Es entwickelt daraufhin einen Selbstreinigungseffekt und lädt sich wieder mit Energie auf.

Weitere Produkte, die Sie in diesem Zusammenhang interessieren können, sind beispielsweise Kirschkernkissen, Wärmekissen oder Nackenkissen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.