Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Dreidornspreizzange

  Dreidornspreizzange  (28 Angebote unter 28.218.945 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Dreidornspreizzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Dreidornspreizzange"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Dreidornspreizzange
^

Mit der Dreidorn-Spreizzange Leiter optimal isolieren

Die Dreidorn-Spreizzange gehört zu den Spezialzangen, weil sie für eine bestimmte zu erfüllende Aufgabe optimiert wurde. Wie sich aus der Bezeichnung bereits ergibt, nutzt man die Zange zum Aufspreizen. Dies funktioniert nur bei Bauteilen, die ein wenig elastisch sind, so bei Kunststofftüllen zur Isolierung von Leitern im Elektrobereich. Diese Tüllen kann man sich als farbige Kunststoffschläuche vorstellen, die um einen Leiter drapiert werden. Dazu benötigt man eine Dreidorn-Spreizzange. Diese Zange wird auch als Dreidorn- oder Aufweitezange bezeichnet.

Zum Aufbau der Zange

Die Zange ist meistens deutlich komplexer als eine Flachzange aufgebaut. Im Prinzip hat man zwischen den Backen ein zusätzliches, bewegliches Mittelteil. Dieses sowie die beiden Backen besitzen auf der Seite je eine Vertiefung, in die ein gebogener Dorn so eingesetzt werden kann, dass er im geschlossenen Maulzustand mit den anderen Dornen einen schmalen Zylinder bildet. Dieser Zylinder kann nach vorne hin konisch zulaufen, damit man ihn leichter in die Tüllen einführen kann. Während der Zangenkopf recht kompakt ausgebildet ist, schließen sich hinter dem Drehgelenk die Griffe an. Die Griffe können aus ergonomischen und haptischen Gründen mit Kunststoff verkleidet sein. Zum Teil ergänzt noch eine Feder zwischen den Griffen die Zange, so dass die Zange automatisch wieder geöffnet wird. Die einfachere Ausführung der Zange besteht aus nur zwei Dornen und ist eher geeignet um gebogene Bleche aufzuspreizen.

Vorteile

Die Vorteile der Dreidorn-Zange liegen darin, dass man die im Elektrobereich zur Leiterisolierung verwendeten Tüllen aller Art schnell und einfach montieren und damit die Leiter aufgrund der farblichen Unterschiede der Tüllen auch einfach markieren kann. Auch benötigt man zum Aufspreizen anderer Teile durch den Einsatz der Zange deutlich weniger Kraft.

Weitere Eigenschaften

Worauf man bei der Auswahl der passenden Dreidorn-Spreizzange zudem achten kann, ist
  • die Dornlänge,
  • die maximalen Kabeldurchmesser sowie
  • die minimalen und maximalen Tülleninnendurchmesser.

Zubehör

Die gebogenen Aufweit-Dornen an der Zange verbiegen sich im Laufe der Zeit und müssen daher ab und an getauscht werden. Als Zubehör zur Zange kann man daher Ersatzdornen erwerben. Auch für den Fall, dass ein Dorn mal verloren geht, sollte man die Ersatzdornen am besten gleich mitbestellen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.