Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: durchlichteinheit epson
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Durchlichteinheit

  Durchlichteinheit  (1 Angebot unter 28.009.856 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Durchlichteinheit“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Durchlichteinheit"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Epson
B12B819221
ab € 815,21*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Durchlichteinheit
^

Die Durchlichteinheit ist zum Scannen transparenter Vorlagen unentbehrlich

Wenn Sie transparente Vorlagen wie Dias, Filme, Overhead-Folien oder auch Röntgenaufnahmen digitalisieren möchten, ist eine Durchlichteinheit für Ihren Scanner ein unentbehrliches Hilfsmittel. Durchlichteinheiten werden geräte- oder baureihenspezifisch vom Scannerhersteller als Zubehör angeboten und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Großformat-Durchlichteinheiten

Für großformatige Vorlagen gedachte Durchlichteinheiten werden in aller Regel anstelle der Vorlagenabdeckung auf dem Flachbettscanner montiert. Sie beinhalten einen eigenen Schlitten mit einer Kaltlichtröhre und einer Scanzeile. Für die Energieversorgung der elektronischen und elektrischen Komponenten zeichnet bei dieser Lösung der Scanner verantwortlich: Über einen meist proprietären Stecker am Scanner werden die Durchlichteinheiten mit der benötigten Energie versorgt. Den jeweiligen Status der Durchlichteinheit zeigen in der Regel kleine Leuchtdioden an, die in das Gerät eingebaut sind. Um mit solchen großen Durchlichteinheiten auch kleine transparente Vorlagen wie Dias oder 35 mm-Filme sauber einscannen zu können, sind spezielle Halter erforderlich, welche die Vorlagen aufnehmen. Die Halter befinden sich in aller Regel im Lieferumfang der Durchlichteinheit und werden - wenn die Vorlagen eingeschoben sind - wie herkömmliche einzuscannende Dokumente auf die Scannerplatte gelegt. Die Durchlichteinheit kann auch auf dem Scanner montiert bleiben, wenn herkömmliche Vorlagen digitalisiert werden sollen. In diesem Fall wird lediglich eine großflächige Schablone an der Durchlichteinheit befestigt, um den gleichen optischen Effekt zu erzielen wie bei einer handelsüblichen, nicht beleuchteten Scannerabdeckung. Je nach Größe des Scanners können mit Durchlichteinheiten Vorlagen bis zu einer Größe von etwa DIN A3 gescannt werden. Solche großen Durchlichteinheiten weisen aufgrund ihrer aufwendigen Optik ein Gewicht von mehreren Kilogramm auf und arbeiten mit optischen Auflösungen von mindestens 1200x1200 dpi. Damit können sie jede Form von Vorlage gestochen scharf digitalisieren.

Kleine Durchlichteinheiten

Speziell für die Digitalisierung von 35 mm-Filmen und Dias sind für manche Scanner anschließbare kleine Durchlichteinheiten erhältlich, die über keinen eigenen Schlitten mit Motorsteuerung verfügen, sondern lediglich über eine fest montierte Kaltlichtröhre zur Beleuchtung des Mediums von oben. Sie werden ebenfalls mit einem speziellen Stecker an den Scanner angeschlossen und von diesem mit Energie versorgt. Diese kompakt gebauten und nur wenige hundert Gramm schweren Durchlichteinheiten werden teilweise auch mit einigen Scannern serienmäßig mitgeliefert. Wie ihre großen Geschwister können sie Schwarz/Weiß-, Graustufen- und Farbvorlagen einscannen.

Durchlichteinheiten und die Software

Hochwertige Durchlichteinheiten werden in aller Regel mit einer Kalibrierschablone und einer speziellen Software geliefert, die im Zusammenspiel mit der Schablone eine farbgetreue Kalibrierung der Durchlichteinheit ermöglicht. Die Kalibrierung muss lediglich einmal bei Inbetriebnahme des Scanners mit der Durchlichteinheit durchgeführt werden. Die Software ist meist unter verschiedenen Betriebssystemen nutzbar und ermöglicht somit den Einsatz der Durchlichteinheit auch bei einem Plattformwechsel.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.